This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:ADS4149 VCM 在上电后不稳定

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4149EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920165/ads4149-ads4149-vcm-is-unstable-after-power-on

器件型号:ADS4149

你(们)好

ADS4149 VCM 在上电后不稳定、从0.9更改为0.4V、仍然不保持0.95V、这是什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 VCM 仅对 INP 和 INM 系列使用偏移100欧姆、AVDD 为1.8V

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    网络上是否存在连接到 VCM 的其他负载? DRVDD 的电压是多少? 您能否发送原理图?

    如果您使用100欧姆串联电阻器将 VCM 连接到 INP 和 INM、则如果移除这些电阻器、ADC 输出的 VCM 会得到多大的电压?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复! 原理图。

    顺便说一下、我移除了串联电阻器 R1和 R2、准备好了。

    谨致问候、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    查看原理图后、您似乎要将外部0.95VA 电源网连接到 ADC 上的 VCM 引脚。 是这样吗? 如果是、则需要移除该电流、因为 VCM 是输出。

    如果这只是一个没有连接到电源轨的网络名称、那么在移除 R22、R23、C32和 C141的情况下、该读数的电压是多少?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    0.95VA 仅为网络名称

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

     移除 R22、R23、C32和 C141后、该网络的电压是多少?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    删除 R22、R23、C32、C141、VCM 后仍然不稳定。(0.26~0.67V)

    我有一个问题、即 VCM 是否需要写入寄存器命令、通常情况下、VCM 输出应改变上电

    我发现 addr=03H/Data=03H、VCM 为1.1V、电压稳定、我不知道为什么需要控制 VCM?如何 生成 VCM

    图70. 寄存器地址03h 高性能模式1
    位7-2始终写入0
    位1-0高性能模式1:高性能模式1
    00 =复位后的默认性能
    01 =请勿使用
    10 =请勿使用
    11 =为了在采样时钟和输入信号频率范围内获得最佳性能、请设置高性能
    模式1位

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    我有一个 ADS4149EVM 板、并在相同条件下对其进行了测试、但我看到的结果不相同。 我在电路板上电以及高性能模式打开和关闭时监控了 VCM、但它在所有测试条件下都是稳定的。

    这意味着您拥有的器件很有可能在某种程度上损坏、这会导致 VCM 在上电时不稳定。

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    请关闭此问题。

    谢谢

    Charlie