主题中讨论的其他器件:ADS1299
大家好、团队、
我们将使用5V 单电源电压为系统供电、并连接3.3V 主机。
我的问题是、为了使其在5V 单电压下运行、我需要对主体进行"偏置"、但我还需要将"基准"连接到 ADC 的基准。
我们会丢失什么、偏置 +基准电压短路? 导联脱落?
最好的方法是什么?
此致、
Ramon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ramon、您好!
感谢您的发帖。
我想您可能会混淆两个不同的基准:ADC 电压基准(用于转换)和基准电极(用作输入信号)。 我对此是否正确?
ADC 的基准电压是在 VREFP 和 VREFN 之间施加的差分电压、其中 VREFN = AVSS。 这是一个可在内部生成或在外部施加的直流电压。 ADS1299中的 ADC 都将其输入信号与基准电压进行比较、以进行转换。 内部基准电压比 AVSS 高4.5V。
基准电极用作每个 ADC 通道的负输入引脚(所有 INxN 引脚)的共电极输入。
基准电极和偏置电极不应短接在一起。 相反、它们都将在不同的点连接到身体。
此致、
您好 Ramon、
我理解您的观点。 建议将 BIASOUT 连接到四个 INxN 输入。 四个通道中的每一个通道都将针对该公共信号测量其中一个电极。 第5个电极将向人体驱动相同的 BIASOUT 信号。 对吧?
原则上、这可以起作用。 但是、该解决方案不会提供最佳的共模抑制。 这是因为输入电极传递到 INxP 引脚的噪声与 BIASOUT 的噪声不同。 这是您通过测量通用基准电极上的四个电极、使 BIASOUT 在身体上保持分离以设置所有电极的共模所获得的好处。
客户可能希望仅在一开始才将偏置放大器用作直流共模、这意味着所有 BIAS_SENSx 位都应设置为零。 它们可以在稍后使用 BIAS_SENSx 函数进行实验、以确定是否可以提高 CMRR。 有关该主题的更多说明、请参阅我们的 ADS129x BIOFAQ 页面和在线 ECG 培训视频。
此致、