This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:单系统电源运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921304/ads1299-4-single-system-supply-operation

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、团队、

我们将使用5V 单电源电压为系统供电、并连接3.3V 主机。

我的问题是、为了使其在5V 单电压下运行、我需要对主体进行"偏置"、但我还需要将"基准"连接到 ADC 的基准。

我们会丢失什么、偏置 +基准电压短路? 导联脱落?

最好的方法是什么?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    感谢您的发帖。

    我想您可能会混淆两个不同的基准:ADC 电压基准(用于转换)和基准电极(用作输入信号)。 我对此是否正确?

    ADC 的基准电压是在 VREFP 和 VREFN 之间施加的差分电压、其中 VREFN = AVSS。 这是一个可在内部生成或在外部施加的直流电压。 ADS1299中的 ADC 都将其输入信号与基准电压进行比较、以进行转换。 内部基准电压比 AVSS 高4.5V。

    基准电极用作每个 ADC 通道的负输入引脚(所有 INxN 引脚)的共电极输入。  

    基准电极和偏置电极不应短接在一起。 相反、它们都将在不同的点连接到身体。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我同意您的意见、问题是 对于应用、我只有5个身体接触、4个用于通道测量、1个用于基准/偏置、我的想法是偏置基准、以便我可以偏置用户。 我将使用单电源电压为 ADS 供电。

    此致、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    我理解您的观点。 建议将 BIASOUT 连接到四个 INxN 输入。 四个通道中的每一个通道都将针对该公共信号测量其中一个电极。 第5个电极将向人体驱动相同的 BIASOUT 信号。 对吧?

    原则上、这可以起作用。 但是、该解决方案不会提供最佳的共模抑制。 这是因为输入电极传递到 INxP 引脚的噪声与 BIASOUT 的噪声不同。 这是您通过测量通用基准电极上的四个电极、使 BIASOUT 在身体上保持分离以设置所有电极的共模所获得的好处。

    客户可能希望仅在一开始才将偏置放大器用作直流共模、这意味着所有 BIAS_SENSx 位都应设置为零。 它们可以在稍后使用 BIAS_SENSx 函数进行实验、以确定是否可以提高 CMRR。 有关该主题的更多说明、请参阅我们的 ADS129x BIOFAQ 页面和在线 ECG 培训视频。

    此致、