This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:ADC 输入电压的绝对最大限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921961/ads7828-q1-abs-max-limit-on-adc-input-voltage

器件型号:ADS7828-Q1

您好、 数据表中没有绝对最大值、只是一个工作限制。  ESD 单元会限制这一点、您还可以将通过 ESD 单元的电流限制在5mA 左右、我知道这会增加精度、还需要更多时间为采样电容器充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    我们通常会包含这些信息、因此对于 ADS7828-Q1而言、我有点惊讶。  我下拉了原始数据表、也没有数据表、因此以后不会意外地包含数据表。

    由于数字输入被 ESD 钳位到电源、因此模拟输入也很可能。  因此、如果您认为 ESD 单元可能会定期导通、请对数字输入使用相同的绝对最大额定值、并使电流保持在1mA 以下。