请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828-Q1 您好、 数据表中没有绝对最大值、只是一个工作限制。 ESD 单元会限制这一点、您还可以将通过 ESD 单元的电流限制在5mA 左右、我知道这会增加精度、还需要更多时间为采样电容器充电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 数据表中没有绝对最大值、只是一个工作限制。 ESD 单元会限制这一点、您还可以将通过 ESD 单元的电流限制在5mA 左右、我知道这会增加精度、还需要更多时间为采样电容器充电