This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:电源定序

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/921307/dac60096-power-sequencing

器件型号:DAC60096

我对 DAC60096有几个问题。

1. SDI 施加电压且电源轨关断时的问题和影响是什么?

2、有哪些回退以及在3.3V 电源供电但不是+/-12V 电源供电时出现的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    最大的风险是您违反了 ABS。 最大 表限制。  尽管 SDI 输入电流非常有限(<5mA)、但我怀疑这会是一个问题。

    2.这不应该是问题。  请参阅 PDS 的以下部分。  在提供 DVDD 之前、器件将仅保持复位状态。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    以下是后续详细信息/问题:

    目前、我的3.3V 电压轨还为 DAC 启用2.5V 电压轨、这是否会在没有+/-12V 电源的情况下导致问题?  我们目前在同一 IO 总线上使用多个 DAC、我们希望能够使用相同的 SDI 信号驱动所有 DAC、而不会损坏器件。 但是、我们正在通过关闭在特定时间未使用的 DAC 来节省功耗。 你有什么建议吗? 此设计的空间非常有限,因此我们无法轻松添加外部部件。

    请提供建议-谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    基准缓冲器实际上位于 AVCC 域上、因此、如果基准打开但 VCC 关闭、您可以看到更高的电流。  是否可以将 AVCC 作为输入来启用基准?  

    DAC60096不提供单通道关断功能。  您可以通过禁用基准来降低功耗、但这会影响基准下的所有通道。  功耗由基准缓冲器输出上的电阻梯本身决定。

    我有兴趣进一步了解这个机会。  您可以给我发送电子邮件吗?

    谢谢、

    Paul