我对 DAC60096有几个问题。
1. SDI 施加电压且电源轨关断时的问题和影响是什么?
2、有哪些回退以及在3.3V 电源供电但不是+/-12V 电源供电时出现的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Paul、
以下是后续详细信息/问题:
目前、我的3.3V 电压轨还为 DAC 启用2.5V 电压轨、这是否会在没有+/-12V 电源的情况下导致问题? 我们目前在同一 IO 总线上使用多个 DAC、我们希望能够使用相同的 SDI 信号驱动所有 DAC、而不会损坏器件。 但是、我们正在通过关闭在特定时间未使用的 DAC 来节省功耗。 你有什么建议吗? 此设计的空间非常有限,因此我们无法轻松添加外部部件。
请提供建议-谢谢。
Brad、您好!
基准缓冲器实际上位于 AVCC 域上、因此、如果基准打开但 VCC 关闭、您可以看到更高的电流。 是否可以将 AVCC 作为输入来启用基准?
DAC60096不提供单通道关断功能。 您可以通过禁用基准来降低功耗、但这会影响基准下的所有通道。 功耗由基准缓冲器输出上的电阻梯本身决定。
我有兴趣进一步了解这个机会。 您可以给我发送电子邮件吗?
谢谢、
Paul