This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:低于100kHz 的总线频率采样?

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, ADS7138, ADS7924, ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919178/ads7828-less-than-100khz-bus-frequency-sampling

器件型号:ADS7828
主题中讨论的其他器件:TLA2528ADS7138ADS7924

您好!

我想知道、如果总线频率小于100kHz、即50kHz 或更低、采样的行为是怎样的。

是否会出现采样问题、或者它是否仍然运行得更慢?

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法在 数据表中指明超出指定范围的情况下说明器件的性能。

    这是一个 I2C 器件。 I2C 总线具有标准总线速率、以其他不同速率驱动 I2C 总线是非常罕见的。

    我预测该器件仍可正常工作、但我不知道它是否仍能正常工作。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表级别、我在理解 I2C 频率(100KHz、400kHz、3.5MHz)和采样率(2kHz、8kHz、50kHz)之间的关系方面遇到了问题、因为在评估通道查询的5个字节时、位时序不正确。 也许不应该这样做。
    否则、即使达到100kHz 的 I2C 总线也需要很长时间才能监控50Hz 下8个信号上的8个通道。
    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 I2C 中、采样率并不总是与吞吐率相同。 我建议查看 I2C 总线的工作原理、TI 在 这方面有一份文档、但在网上有大量材料。 了解这些内容后、了解 ADC 功能将遵循的方式。

    请注意、器件的转换周期如下所示。 采样阶段/模式从命令字节的中间开始、直到一个读取地址字节才结束、然后是转换模式/阶段开始的时候。 这两种模式是一个转换周期。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢。

    为了限制访问时序(我们正在评估)、是否可能有一个器件通过咨询它来传输所有8个通道的 AD 值?

    也就是说、它们会根据需要自动多路复用、而不是一次一个通道。

    谢谢你。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    使用 I2C 协议时、 有一个 TLA2528、它具有自动序列模式。 该模式将自动 对所需通道进行排序。

    ADS7138 还具有自动序列模式 以及 窗口比较器、因此当输入处于所需阈值之内或之外时、可通知客户、然后读取数据。 因此、仅在必要时读取数据。 这对客户是否有帮助?

    ADS7924 还提供多种操作模式、包括睡眠自动定序、如果这对客户很有用。

    请告诉我客户是否发现其中任何一项有趣

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TLA2528非常有趣且合适。

    ADS7138具有额外的服务、但我们的应用不需要这些服务;当然、如果由于循环原因成本低于第一个、则不会有任何问题。
    ADS7924仅为4个通道、因此应将其加倍。

    但是、我们还没有忘记 ADS7828 (第一个)、因为我们正在尝试加快 I2C 总线的速度
    对于 ADS7828、数据表中声明它用于绝缘应用、但在不声明此绝缘参数的值(TSSOP-16情况非常小)的情况下略微提到了此特性、这可能会导致电路减小。 我会问您是否可以获得这些数据、也可能知道 TLA2528的数据。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    我不能完全理解您在提到绝缘时的问题是什么。

    如果您是指隔离应用、那么我可以提供一些详细信息。 由于采用 COM 引脚、ADS7828非常适合这类应用。 通常、ADC 使用器件接地来测量模拟输入、这可能会在决定将 ADC 放置在隔离栅哪一侧时导致问题。 在单端模式下、COM 引脚用作模拟输入测量的接地端、而器件具有自己的接地端。 这使得用户能够在隔离栅的另一侧进行测量、而无需担心不同的接地电位会影响测量。  

    没有 ADC 所特有的隔离参数。  

    此致

    Cynthia