This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:输入电路指南

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919571/ads52j90-input-circuit-guidelines

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: THS4541

大家好、

我的客户正在寻找一些有关 ADS52J90 ADC 输入驱动电路的指南。 他们计划在8通道模式下使用它。 ADC 由放大器驱动、我们了解有关共模和输入摆幅的数据表规格。 输入共模电压范围为0.7至0.9V、典型值为0.8V。 峰值输入摆幅需要限制在 VSS 的-0.3V 和1.8V 电源的0.3V 之间、即在我们的情况下为2.1V。 我们知道、ADC 线性输入摆幅为2Vpp、每个差分输入都在 VCM-0.5至 VCM+0.5之间摆动。

我们找到了 ADC 的输入驱动电路(如下所示)、一个在数据表中、另一个在 EVM 文档中。 请告诉我们建议的输入电路。 我们计划使用 THS4541驱动具有40%衰减的 ADC、以在推荐的 ADC 工作条件下限制输入电压摆幅。 您能否告诉我们在8通道200MSPS 模式下查看 ADC 模拟输入时看到的阻抗、因为这将影响衰减的电阻选择? 图中200Ω 了使用120Ω Ω/Ω(差分)电阻网络为电压提供的设想电路示例。

数据表中的电路:

计划的输入电路(如上所示、R17和 R18之间的接地将更改为 VCM、并将1uF 滤波电容接地):

谢谢、

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS52J90数据表第10页

    其模拟输入频率范围最高可达70MHz

    因此、客户请使 THS4541及其 R15、C4和 R17尽可能靠近 ADS52J90的模拟输入引脚。

    (这也适用于 R16、C5和 R18)。

    是的、也请按照数据表第70页 的图89、

    请确保将 R17和 R18的中点连接到 VCM 信号

    电容器的情况下也是如此。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    谢谢。 我们能否获得 ADC 输入阻抗来估算此处使用的电阻分压器网络(R15至 R18)的有效分压比和带宽?

    谢谢、
    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关您的问题、请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/660533

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参阅 ADS52J90数据表第9页

    模拟输入频率范围最大值为70MHz

    因此、ADC 输入可允许输入信号的长度约为20cm

    直到您开始担心输入信号超出该值时。

    谢谢!

    此致、