主题中讨论的其他器件: THS4541
大家好、
我的客户正在寻找一些有关 ADS52J90 ADC 输入驱动电路的指南。 他们计划在8通道模式下使用它。 ADC 由放大器驱动、我们了解有关共模和输入摆幅的数据表规格。 输入共模电压范围为0.7至0.9V、典型值为0.8V。 峰值输入摆幅需要限制在 VSS 的-0.3V 和1.8V 电源的0.3V 之间、即在我们的情况下为2.1V。 我们知道、ADC 线性输入摆幅为2Vpp、每个差分输入都在 VCM-0.5至 VCM+0.5之间摆动。
我们找到了 ADC 的输入驱动电路(如下所示)、一个在数据表中、另一个在 EVM 文档中。 请告诉我们建议的输入电路。 我们计划使用 THS4541驱动具有40%衰减的 ADC、以在推荐的 ADC 工作条件下限制输入电压摆幅。 您能否告诉我们在8通道200MSPS 模式下查看 ADC 模拟输入时看到的阻抗、因为这将影响衰减的电阻选择? 图中200Ω 了使用120Ω Ω/Ω(差分)电阻网络为电压提供的设想电路示例。
数据表中的电路:
计划的输入电路(如上所示、R17和 R18之间的接地将更改为 VCM、并将1uF 滤波电容接地):
谢谢、
Mitchell