This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:有关电压裕度应用的 DAC53608查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920773/dac53608-queries-for-dac53608-for-voltage-margin-application

器件型号:DAC53608

您好!

我使用 DAC53608进行电压裕量调节。 少量查询:

1."从断电状态开始至10k 状态"的含义是什么? 这是否意味着在 VDD 斜升后和写入命令之前、DAC 输出(VOUTA-VOUTH)为高阻态、而在内部它通过10k 拉低至 GND? 如果不是、"断电至10k 模式"下默认的 VOUTA-H 电压是多少?

2.如果写入加电命令、默认情况下 OUT-OUTH 输出任何电压吗? 此时、10k 下拉电阻已断开、对吧?

3.如果10k 下拉电阻影响电压裕度计算? 例如、 R3、VDAC 等

4.您能否提供实施 v-margin 的详细过程? 在我的应用中、DAC 将由待机电源供电、而电源稳压器稍后会加电。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1."从断电状态开始至10k 状态"的含义是什么? 这是否意味着在 VDD 斜升后和写入命令之前、DAC 输出(VOUTA-VOUTH)为高阻态、而在内部它通过10k 拉低至 GND? 如果不是、"断电至10k 模式"下默认的 VOUTA-H 电压是多少?

         加电时、所有输出通道缓冲放大器以断电至10K 模式启动、直到通过向每通道断电寄存器写入0来发出加电命令为止。 该10K 具有 +/-20%容差、因此在断电时、计算可能会出错

     2.如果写入加电命令、默认情况下、OUT-OUTH 是否输出任何电压? 此时、10k 下拉电阻已断开、对吧?

    加电时、10K 将断开。

    3.如果10k 下拉电阻影响电压裕度计算? 例如、 R3、VDAC 等

    仅在断电状态下、您需要包含10K、因为这将与外部转换器反馈中的外部电阻器并联。

    请查看介绍使用 DAC53608的电源裕度的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa342a/sbaa342a.pdf?ts=1594275403373&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC53608

    请注意、如果您需要高精度裕量调节、我们确实提供了适用于这些应用的较新器件。 我将离线处理此查询、并通过电子邮件与您联系。

    此致、

    AK