Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1260 主题中讨论的其他器件: ADS1261
你(们)好
客户有几个与 ADS1260相关的问题。 您能帮助回答这些问题吗?
所连接的是它们在10SPS 时预期的 SPI 时序。 您能否查看正确的时间安排?
2、AIN2/3/4、COM 不在其系统中使用、且这些引脚连接 GND。 在数据表中、建议将未使用的输入连接到1/2 Vs 电压(AVDD + AVSS)/2或 AVDD、以最大程度地减少测量通道的输入泄漏、但如果这些输入连接到 GND、您能告诉我们会发生什么情况?
您还能告诉我们输入泄漏增量会给系统带来什么?
此致、
北井高桥