请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 尊敬的 Alex Smith:
感谢重播。
我在原理图上附加了用于 RC 电平转换器的值。 请告诉我在这里、我是否做了与设计 RLD 电路相关的任何事情。 需要稳定的基线、而不会影响或丢失信号质量/信息。 如果我移除 R 和 C 电平位移器、信号将饱和。 ELEC_V1至 ELEC V6和 ELEC_RA、 ELEC_LA、 ELEC_RL、 ELEC_LL 直接连接到患者。