This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:需要稳定的基线。 信号不应饱和至其最大值

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920637/ads1298-need-a-stable-baseline-signal-should-not-saturate-to-its-maximum-value

器件型号:ADS1298

尊敬的 Alex Smith:

感谢重播。

我在原理图上附加了用于 RC 电平转换器的值。 请告诉我在这里、我是否做了与设计 RLD 电路相关的任何事情。  需要稳定的基线、而不会影响或丢失信号质量/信息。   如果我移除 R 和 C 电平位移器、信号将饱和。  ELEC_V1至 ELEC V6和 ELEC_RA、 ELEC_LA、 ELEC_RL、 ELEC_LL 直接连接到患者。