This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:规格和电源 IC 建议

Guru**** 2515235 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920645/dac61416-spec-and-power-ic-suggestion

器件型号:DAC61416

大家好、

我对 DAC61416有一些问题、需要您的建议。

我们看到 DAC61416具有高驱动能力:+/-25mA。 您能否告诉我该规格是25mA/通道还是25mA/16ch? 如果规格为25mA/通道,这是否意味着最大输出电流为25mA*16=400mA?

2、我们如何估算 VCC、VSS 额定功率?

3.如果我的应用是+/-20V、我们需要>=+/-20V 电源 IC 来提供 Vcc 和 VSS 电压、我们是否有相应的器件可以与 DAC61416匹配? (VIN=5V)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流驱动能力为25mA/通道。  

    2.您是否计划以25mA 负载驱动 DAC 输出? 如果是、您需要相应地计算电源要求。

    首先,您应该拥有来自电源 VCC 和 VSS 的1.5V 最小余量和最小余量电压,假设您需要+/-20V,电源电压必须为最低+/-21.5V,至少具有425mA (负载电流+ 电源电流)电流能力(16*25mA + 25mA)

    3.当输入电压 为5V 时,您需要使用升压直流/直流转换器来实现这些电源。 您可以了解电源产品系列、该产品系列包含多种升压转换器、可满足这些规格。 您可以在 直流/直流转换器论坛中发布您的要求、以获得设计帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    1.感谢您的评论。

    2.理解、所以客户应该知道他们的驱动电流、对吗?

    3.感谢您的评论。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户应了解其驱动电流,并相应地设计电源。

    此致、

    AK