Other Parts Discussed in Thread: DAC61416
大家好、
我对 DAC61416有一些问题、需要您的建议。
我们看到 DAC61416具有高驱动能力:+/-25mA。 您能否告诉我该规格是25mA/通道还是25mA/16ch? 如果规格为25mA/通道,这是否意味着最大输出电流为25mA*16=400mA?
2、我们如何估算 VCC、VSS 额定功率?
3.如果我的应用是+/-20V、我们需要>=+/-20V 电源 IC 来提供 Vcc 和 VSS 电压、我们是否有相应的器件可以与 DAC61416匹配? (VIN=5V)
此致、
罗伊