This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:过零和噪声采样信号上的尖峰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/919538/ads5560-spikes-on-zero-crossing-and-noisy-sampled-signal

器件型号:ADS5560

您好!

我使用的是连接到 FPGA 的 ADS5560 ADC、具有以下设置:

模式:LVDS

采样频率:10MHz

采样模式:低速(<=25MHz)

在对32768Hz、300mVpp 正弦波进行采样时、在从正值转换为负值(过零)时会出现尖峰、如下图所示。

如您所见、"data_out"信号上存在尖峰。 其他样本似乎是正确的、但有噪声。 下图显示了示波器上的波形。

此致、

Felipe Plech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记附加振荡器图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费利佩:

    在输出代码转换次数最多的转换中、似乎出现了尖峰。  换言之、每个位都在转换、因此所有过冲/毛刺都在对齐。  如果这是二进制表示、则可以尝试将 ADC 数据切换为二进制补码。  否则、您的信号看起来是合理的。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hopper、

    感谢你的答复。

    我已经在用二进制补码来使用它、我忘记了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    您使用的是 SPI 寄存器编程还是并行引脚?

    如果您使用的是寄存器编程、您能否检查斜坡测试模式输出? 要设置为斜坡测试模式、您可以将寄存器65编程为值0x80。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

     数字 输出是否配置为 CMOS 或 LVDS?

    此致、

    Rob