This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:ADS42JB69同步与放大器;SYSREF 共模电压问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920103/ads42jb69-ads42jb69-sync-sysref-common-mode-voltage-problem

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!  

我正在尝试弄清楚如何使用 ADS42JB69 SYNC 和 SYSREF 输入。  

在 ADS42JB69评估板中、SYNC 和 SYSREF 引脚都具有0.9V 共模电压、该电压由外部设置。 我在电路板上进行了相同的设计。  

对于 ADC 的 SYSREF 输入、LMK04828输出应使用哪种设置? 在评估板手册中、它设置为 LVPECL 2000mV。  

此外、大多数 Xilinx FPGA 的 LVDS 信号具有1.2V 共模电压、因此我应该如何处理这个问题?  

提前感谢。  

坎伯克