主题中讨论的其他器件: LMK04826
你(们)好
我们遇到了 DAC38J84问题。
FPGA -- Virtex 7.
时钟发生器 -- LMK04826
DAC DAC38J84
在 DAC34J84中、有一些错误/警报指示
a. 8b/10b 视差误差
b. 8b/10b 不在表代码中错误
c.代码同步错误
d.弹性缓冲区溢出错误
e.链路配置错误
f. 帧对齐错误
g.多帧对齐错误
h. FIFO 已满
i. FIFO 为空
我们将 DAC 配置为两种模式
低速312.5MSPS 采样率下。
2.高速2.5GSPS 采样率。
案例1:低速
串行器/解串器速率 = 6.25Gbps
LMK 时钟频率至 FPGA = 156.25MHz (SERDES 速率/ 40)
将 LMK 时钟频率更改为 DAC = 312.50MHz
SYSREF 频率 = 4.8828125MHz (FPGA 时钟/ 64)
内插 = x 1
DAC 的输出数据 =单个25MHz
我们将测量进入 FPGA 和 DAC 的时钟。 它们符合规格。
在低速下、我们能够从 DAC 捕获正确的数据。
JESD 链路已建立、DAC 中没有警报。
案例2:高速
串行器/解串器速率 = 6.25Gbps
LMK 时钟频率至 FPGA = 156.25MHz (SERDES 速率/ 40)
LMK 时钟频率至 DAC = 2.5GHz
SYSREF 频率 = 4.8828125MHz (FPGA 时钟/ 64)
内插 = x 8
DAC 的输出数据 =单个25MHz
我们将测量进入 FPGA 和 DAC 的时钟。 它们符合规格。
高速时、我们无法从 DAC 捕获正确的数据。
JESD 同步信号持续切换、DAC 中存在警报。
我们将在高速下获得以下警报/错误指示
a. 8b/10b 视差误差
b. 8b/10b 不在表代码中错误
c.代码同步错误
d.弹性缓冲区溢出错误
E.帧对齐错误
f.多帧对齐错误
g. FIFO 已满
h. FIFO 为空
这些错误表明高速 JESD 链路存在问题。
如果您指导我们解决此问题、将会有所帮助
请查找附件:
低速和高速时的 LMK 配置文件
2.低速和高速 DAC 配置文件
低速 DAC 输出
e2e.ti.com/.../8231.LMK1_5F00_LOW_5F00_SPEED.txt
e2e.ti.com/.../5516.LMK1_5F00_HI_5F00_SPEED.txt
e2e.ti.com/.../DAC_5F00_configurations_5F00_Low_5F00_speed.txt
e2e.ti.com/.../DAC_5F00_configurations_5F00_High_5F00_speed.txt
谢谢你