This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:从 ADC 读取数据

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935953/ads8688-reading-data-from-adc

器件型号:ADS8688

Hiii、

我将 通道0的 ADC 提供1V 的输入电压,现在我需要从通道0读取数字数据,您能告诉我我们如何从 ADC 获取数字数据。  

此致、

Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mondi、

    请 将 C000h 命令发送到具有默认输入范围的 ADC、并按照 ADS8688 数据表中图1中的时序读取 SDO 上的转换数据。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Dale、

    在 SDI 线路上,我通过 C000H,经过一些延迟后,我获得了数字数据,我再次尝试通过 C400h,即通道1,如果我提供2.5伏电压,我获得5伏电压,IAM 将获得垃圾值。

    为什么会出现这种情况、请澄清一下。 下面是时序图

    谢谢、此致、

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mondi、

    我需要更多信息:

    1.您能不能用包括/SCLK、/CS、SDI 和 SDO 在内的示波器提供您捕获的时序?

    2. ADC 输入之前是否有组件/器件? 您的原理图将非常有助于解决该问题。

    在将 C000h 发送到 ADC 后、您在 CH0上得到了什么数据? 您是否更改了输入范围或使用了默认范围?

    4.对于您在 CH1上获得的数据、我还需要您捕获的时间进行检查。

    5.您的直流模拟输入是否来自精密发生器? 只需检查一下。

    此致、

    戴尔