This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080:LMP90080未响应/有关散热焊盘连接的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935168/lmp90080-lmp90080-not-responding-question-about-thermal-pad-connection

器件型号:LMP90080

我将在高功率 DCDC 应用中使用 LMP90080。  在更高的功率/噪声下、ADC 停止响应。  我可能会在 ADC 通道和/或电源轨上听到过多噪声。  但是、在查看数据表时、我看到的一件事是引脚说明表中的内容是将散热焊盘保持悬空、但是、在文档的后面部分、建议的布局显示它已连接到 GND。  我不知道该焊盘是否在内部连接到 GND、或者我现在是否有一个悬空连接来接收噪声。  当然、如果我将焊盘连接到大 GND 平面、热性能会更好。  因此、该焊盘应该连接到 GND。  它是内部连接的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我找到了另一个线程的摘录: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/449623

    "设计人员告诉我们、焊盘应该是浮动的。 当硅片接地时、它们可能会担心在硅片中形成寄生栅极。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  很好、我已正确连接散热焊盘。  我仍然看到芯片在高功率运行期间停止响应。  我在同一电路板上的另一个 LMP90080位于另一个位置、该位置将继续工作、两个单元都与 SPI 隔离器芯片通信。  我正在尝试确定我的5V 电压轨在噪声事件期间是变为低电平还是高电平、还是通过将 ADC 输入驱动得太高来锁存芯片。  我可以发送复位命令、芯片将再次开始响应。  我将尝试降低采样率。  我将其设置为13.42SPS、并将更改为1.6SPS。  我当前已启用缓冲器、即使我的增益为1。  我认为这对于高噪声环境更好、但我会尝试将其关闭以查看发生了什么。  除此之外、我可以增大旁路电容或添加钽电容器(当前有2个 MLCC)、这可能会使电源轨上的噪声缓冲一个位。  或者、我将尝试增大 ADC 通道上的滤波电容、因为我不希望它们的值快速变化、因为它们正在测量温度。  还有什么可能有用的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    正如您所说、我会观察电源轨和输入、看看是否有任何东西会对器件造成压力。 根据这一点、我的下一个决定将由什么决定。 有时、这些问题最终导致大量噪声注入接地、额外的电容有助于保持器件的电压。 我不确定降低采样率是否会产生影响、但值得一试。  

    如果你最终拍摄了示波器照片、我很乐意去看看。 原理图和布局快照也会有所帮助。