This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:配电

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935503/adc12dj3200qml-sp-power-distribution

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

我想使用 LDO 为 ADC 的1.9V 电源轨供电。  您能告诉我器件的哪些部分使用1.1V 数字、1.1V 模拟和1.9V 模拟电源轨吗?  我的问题是数据上的开关噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅以下数据表中的镂空。 它向您展示了哪个引脚连接到哪个电源轨。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    知道该引脚不能告诉我什么电源轨为 SERDES 供电?

    哪个电源轨为 ADC 转换供电?

    哪个电源轨为时钟电路供电?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我没有该信息。 请使用 ADC12DJ5200RF EVM 作为布局指南。

    此致、

    Neeraj