This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:DAC5662从睡眠模式返回

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/935618/dac5662-dac5662-returns-from-sleep-mode

器件型号:DAC5662

您好!
现在、我正在设计使用 DAC5662的电路。
我有两个与 DAC5662从睡眠模式返回相关的问题。

问题1:
我想确认是否存在除睡眠引脚 H 电平 到 L 电平转换以外的其他情况以返回正常运行状态。(例如: 需要 CLK 信号输入来恢复内部基准电路的运行等)

问题2:  
我想确认睡眠引脚 H 电平到 L 电平位移时序之间返回正常运行状态的时间。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状网络:

    当您断电(或睡眠)时、您无需禁用时钟。  如果时钟存在、则将 SLEEP 引脚切换为低电平即可恢复运行。 如果时钟也掉电、那么也必须恢复。

    如果存在时钟、则从睡眠状态恢复的时间大约为几 ns。

    -罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    感谢你的答复。

    我认为、由于主机电路电流消耗的限制、时钟信号将断电、而 DAC5662不使用。

    因此、我还要确认 、从 睡眠信号低电平状态的时钟信号重新输入(低电平到高电平的第一次转换)的时序恢复 DAC5662所需的时间是多少。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    DAC5662的唤醒时间 约为7-10uec、睡眠时间约为2-3uec。 因为该测量仅在1块电路板上完成。 考虑到芯片间差异和 PVT、我建议您将 DAC 的唤醒时间和睡眠时间的数字提高三倍。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络