This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:测量非接地、非极化插头的线路电压

Guru**** 1820400 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC3330, AMC3306M25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/934026/amc1336-measuring-line-voltage-of-a-non-grounded-non-polarized-plug

器件型号:AMC1336
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC3306M25

TI 团队、

我们只是在测试4月回顾过的线路感应电路。 AMC1336电路的交流侧工作不正常(随附幻灯片提供的示波器捕获)、我们正在尝试找出是什么给它带来了麻烦。

这是一个电路、作为参考:



如您所见、我们在3个电阻器串中的第2个电阻器上测量了电路。 但是、在查看数据表时、这可能不正确? 我的目的是解决换用线路和中性点的情况、并在这两种情况下使引脚上的电压保持大致相同。  

但是、让我担心的是、我在数据表和参考设计中查看的图似乎总是"知道"哪些引脚连接到线路、哪些引脚连接到中性点。 我们曾预期使用极化插头、但客户要求我们从极化插头转向非极化插头。 那么、我想知道、是否需要知道哪个信号是线路信号、哪个信号是中性信号进入器件?  

如果我们确实需要知道极性、那么在使用非极化插头的国家/地区使用设备似乎无法得到支持、甚至可能会损坏 AMC1336、对吧?

您将在幻灯片中看到、我们在测试的一部分中移除了连接到 PGND 的电容器。 我的想法是、由于 PGND 是在桥式整流器的线路滤波器之后形成的初级侧接地、那么该接地参考可能放错了位置? 话虽如此、这与 AMC1336连接的接地端相同、因此看起来是反直觉的。  

我们删除了 FB1.9和 FB2.9、在 R3.9上测量的输入电压本身正常:


在同一状态下、我们仅检查了 R7.9和 R3.9之间的节点的完整性:



感谢您为解决问题提供的任何帮助-提前感谢!
e2e.ti.com/.../LineSenseTroubleshooting.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是注意到上面显示的电路与 EVM 之间存在差异。 EVM 中芯片模拟侧的接地基准似乎连接到与 AINN 引脚相同的基准点。 在上面的原理图中、这将位于连接 R3.9、R7.9和 FB2.9的节点上。  

    这不是我们所拥有的-我们连接到 PGND-这是 LLC 变压器偏置绕组上形成的接地、如下所示:

    如果我要将该节点连接到那里、我会将线路电压(通过一串电阻器)连接到桥式整流器上形成的接地-这似乎是不可取的。 AMC1336是否需要自己的隔离式电源才能正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    本设计在模拟输入端的第一次和第二次迭代之间存在一些差异。 移除了连接到 PGND 和+5V_P 的二极管。 当时我的想法是、这些二极管可以防止共模输入问题。  

    测量3个电阻中的第2个电阻是否有效最终取决于要测量的线路电压、因为这可能会导致共模输入问题。 如果线路电压足够小、则不会出现问题。 由于二极管的设计、我认为情况就是这样-但是我应该仔细检查一下。  

    第一次迭代: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/878642

    连接这些器件的标准方法是使用高压分压器、最后一个电阻器用于测量输入电压。 器件的负引脚与电阻器连接到 GND。 这允许正极引脚相对于该接地摆动。 这最终允许器件的高侧浮动并跟踪初级电压。  

    在这个新原理图中、我没有看到 VINN 和 AGND 之间有任何连接。 这意味着输入电压可能会漂移出共模输入范围、并可能损坏您所指出的部件、具体取决于过压情况的严重程度。  

    正如您在第二篇文章中所指出 的、AINN 应连接到 R3.9、R7.9和 FB2.9。 这些器件的电源通常通过其自己的隔离式变压器来实现、这与 EVM 上所示的情况类似、也可以通过自举电源来实现。 与沿输入电压浮动的输入类似、电源也必须随初级电压浮动。  

    我们正在发布一些具有自己集成直流/直流转换器的器件。 AMC3330是一款隔离式放大器、具有+/-1V 高输入阻抗、非常适合交流电压测量。 AMC3306是一款隔离式调制器、具有+/-250mV 输入阻抗、适用于交流电流测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    是的、我明白您的意思。 我认为、二极管无意中放置在早期版本的原理图中以进行保护、并在发现误差后在后续版本中移除。 正如您提到的、由于需要一个位于 AINN 端子电压上的电源、我认为这些不会为我们提供一个解决方案。 (如果我在那里误解了您的观点、请告诉我。

    您是否有一个我们可能包含的自举电源示例?


    对于 AMC3306/AMC3330器件、您是否有可以共享的 RTP 计划? 您是否知道此器件目前在四个月中处于什么位置? 我担心与使用未发布器件相关的计划风险、尤其是可能需要作为隔离器件进行额外认证的器件。

    谢谢、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我没有要分享的特定自举示例。 根据可用的电路类型、不同系统的电流变化很大。  

    我将离线向您发送一条笔记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    再次感谢您对此提供的帮助。 您是否碰巧知道 AMC3306与 AMC1336的行为是否与高侧电源损耗相关? 我们将此电源的损耗用作系统处理器的状态指示器、并研究如何使用此单元实现此功能。 如果芯片的电源通过在下面屏幕截图中标记的位置断开来中断、它是否会转换为 AMC1336的"全零"?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我很高兴。 以下是我们在数据表中得到的内容:

    7.4.1高侧电源发生故障时的输出行为 AMC3306M25提供失效防护输出、可确保器件的输出 DOUT 在集成直流/直流转换器输出电压低于欠压检测阈值时提供逻辑0的恒定位流。 诊断输出部分提供了更多信息。

    让我与团队一起确认欠压检测的确切位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    如图所示、如果断开连接、器件将传输全0。 此外、如果从 HLDO_OUT 到 GND 的电容短路、器件也将发送全0。  

    DIAG 引脚也可用于检测这些故障、如 第7.3.6节所述。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请随时提出。