This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:sysref

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, TIDA-010128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947772/adc12dj5200rf-sysref

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: TIDA-010128

大家好、

参考下面的设计、客户设计了 ADC12DJ5200RF+ FPGA + HMC07044 + LMK2595的采集系统。

适用于12位数字转换器的 TIDA-010128:可扩展20.8GSPS 参考设计

ADC 在 JMODE = 1单通道,16通道,jesd204b 兼容模式下工作。 LMK2595输出2.5GHz 频率时钟和单脉冲形式的 sysref。 HMC7044将 REFCLK 和 sysref 发送到 FPGA、并通过 LMK2595输入时钟确保同源。

最初的现象是、在将 sysref 发送到 ADC 和 FPGA 后、SYNC 可以在测试模式(斜坡)下上拉、但偶尔会被下拉。 如果设置为正常模式、SYNC 将定期下拉。 ADC 的 sysref 似乎存在问题。

现在、客户直接将 ADC 的 sysref 引脚接地、只将 sysref 发送到 FPGA。 实际上、可以建立链路。 SYNC 可以继续上拉、而不是下拉。

客户想要知道原因? ADC 在工作时是否不需要 sysref 来同步 LMFC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    客户从 sysref 发送了多少个脉冲? 它听起来只有一个脉冲。 如果是这种情况、我建议添加更多的脉冲(连续4到8个脉冲)或直流耦合 SYSREF。 (我假设 sysref 是交流耦合的)。

    建立 LMFC 后、sysref 无需再发送任何脉冲、否则 LMFC 会反复复位。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    感谢您的回复。

    但我 直接 ADC 的 sysref 引脚接地、并仅将 sysref 发送  到 FPGA、然后建立链路。 它显示 Sync 仅被上拉而未下拉。

    但是、该手册指出、仅当脉冲同时发送到 ADC 和 FPGA 且 LMFC 复位时、同步才会进入此状态。  如何解释这种不正常情况?

    还是可以通过将 sysref 引脚接地来建立链路、并且 LMFC 不会通过 sysref 脉冲进行复位?

    此致、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    FPGA 交流耦合还是直流耦合的 sysref?

    sysref 引脚如何从 ADC 接地? sysref 引脚是直接接地、还是通过交流耦合电容接地、还是通过其他方式?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、您好

    原始图如下所示、我参考了"TIDA-010128 :适用于12位数字转换器的可扩展20.8GSPS 参考设计"。 但是、当我向 ADC 和 FPGA 发送 sysref 脉冲时、SYNC 信号 会偶尔被下拉。

    然后、我将原理图更改为以下、即 ADC12DJ5200的 sysref 引脚直接通过直流耦合接地:

    因此、我发布了我的问题:

    "但我 直接  ADC 的 sysref 引脚接地、只将 sysref 发送  到 FPGA、然后建立了链路。 它显示 Sync 仅被上拉而未下拉。

    但是、该手册指出、仅当脉冲同时发送到 ADC 和 FPGA 且 LMFC 复位时、同步才会进入此状态。  如何解释这种不正常情况?

    还是可以通过将 sysref 引脚接地来建立链路、并且 LMFC 不会通过 sysref 脉冲进行复位?"

    期待您的回复。

    此致、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    请参阅下面我的评论和问题...

    "但我 直接  ADC 的 sysref 引脚接地、只将 sysref 发送  到 FPGA、然后建立了链路。 它显示 Sync 仅被上拉而未下拉。 rr:好的、现在已了解。但是、您可以使用寄存器0x29禁用 sysref Rx。 默认情况下、它处于禁用状态、无需将其拉至接地并更改电路。

    但是、该手册指出、仅当脉冲同时发送到 ADC 和 FPGA 且 LMFC 复位时、同步才会进入此状态。  如何解释这种不正常情况? rr:只有当两个或多个器件将同步时才需要 sysref、启动链接时不需要 sysref。 您能告诉我采样率频率(2.5GSPS)吗? JMODE1中?) 和 sysref 频率?  

    还是可以通过将 sysref 引脚接地来建立链路、并且 LMFC 不会通过 sysref 脉冲进行复位?" rr:不,这不是事实,请见我在上面的评论。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Rob。

    问题1的答案:在 JMODE1中、使用 DDR 采样时钟方法时、采样率频率为10GSPS。

     问题2的答案:sysref 的频率为3.90625MHz。(R*FS/10/F/K/n)

    然后、我认识到 sysref 信号用于具有确定性延迟的多器件。

    我感到困惑 的是、如果我想将多器件与时间戳方法同步、则手册会说当 N'等于12位时、12位的 LSB 表示时间戳位。 问题是我如何 识别 LSB、时间戳位或采样数据 LSB 位的含义?

    此致、

    再次感谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    请参阅下面我的评论和问题...

    问题1的答案:在 JMODE1中、使用 DDR 采样时钟方法时、采样率频率为10GSPS。

     问题2的答案:sysref 的频率为3.90625MHz。(R*FS/10/F/K/n)

    然后、我认识到 sysref 信号用于具有确定性延迟的多器件。

    我感到困惑 的是、如果我想将多器件与时间戳方法同步、则手册会说当 N'等于12位时、12位的 LSB 表示时间戳位。 问题是我如何 识别 LSB、时间戳位或采样数据 LSB 位的含义?

    rr:bit0替换了时间戳、请参阅数据表中的以下内容...

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我也有类似的问题。

    "rr:只有当两个或多个器件将同步时才需要 sysref、启动链接时不需要 sysref。" "当两个或多个器件同步时"是指两个传输? 当一个发送和一个接收器将同步时是否需要 sysref?

    此致、

     鄂州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hezhou、

    您的类似问题是什么? 请直接提出您的问题并描述您的问题...我只看到上面 E2E 主题的回复副本。

    此致、

    Rob