主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 TSW14J57EVM、
您好!
我希望接收一个连续宽带信号、该信号在直流时不连续(即 fnco 或交错式固定杂散)。 因此、我想使用 JMODE11评估 ADC12DJ3200。 ADC 时钟为3200MHz。 在这些条件下、理想情况下可接收高达800MHz 的连续宽带信号。
但是、当 NCO 频率设置为1200MHz (3fs / 8fs)时、频谱从 HSDC 复数 FFT 显示中消失。 可以看到噪声和小杂散。 这是否与移除直流组件有关? 我可以使用寄存器设置解决此问题吗?
此外、当我将 NCO 的频率更改为1190MHz 时、会出现频谱。 但它看起来像是 IQ 交换。 例如、在 fin = 1000MHz 时、最大频谱显示为+ 190MHz、而在 fin = 1300MHz 时、最大频谱显示为-110MHz。 直流分量也会消失。
在 HSDC ADC 输出设置中、我设置 ADC 采样率= 3m、输入频率= 1300m、NCO =-1190M、抽取率= 4。
我将 ADC12DJ3200EVM 修订版 A 与 TSW14J57EVM 修订版 E 和 HSDC 5.0或5.00.02配合使用。
谢谢、
Keiichi