This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:HSDC 复数 FFT 显示 IQ 交换并消失

Guru**** 2770295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952421/adc12dj3200evm-hsdc-complex-fft-display-iq-swaps-and-disappears

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TSW14J57EVM

您好!

我希望接收一个连续宽带信号、该信号在直流时不连续(即 fnco 或交错式固定杂散)。 因此、我想使用 JMODE11评估 ADC12DJ3200。 ADC 时钟为3200MHz。 在这些条件下、理想情况下可接收高达800MHz 的连续宽带信号。

但是、当 NCO 频率设置为1200MHz (3fs / 8fs)时、频谱从 HSDC 复数 FFT 显示中消失。 可以看到噪声和小杂散。 这是否与移除直流组件有关? 我可以使用寄存器设置解决此问题吗?

此外、当我将 NCO 的频率更改为1190MHz 时、会出现频谱。 但它看起来像是 IQ 交换。 例如、在 fin = 1000MHz 时、最大频谱显示为+ 190MHz、而在 fin = 1300MHz 时、最大频谱显示为-110MHz。 直流分量也会消失。
在 HSDC ADC 输出设置中、我设置 ADC 采样率= 3m、输入频率= 1300m、NCO =-1190M、抽取率= 4。
我将 ADC12DJ3200EVM 修订版 A 与 TSW14J57EVM 修订版 E 和 HSDC 5.0或5.00.02配合使用。

谢谢、
Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否附上 ADC 采集的屏幕截图 、以帮助我们更好地解决问题。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我在5种条件下测量了 ADC12DJ3200EVM。 PDF 格式的 GUI 和 HSDC 屏幕截图。 我希望这有助于您理解。

    谢谢、

    Keiichie2e.ti.com/.../E2E_5F00_20201030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keiichi、

     ADC12DJ3200上的 NCO 实现方案为 Fout = Fin + Fnco。

    让我们看看您的案例输入= 1300MHz 采样频率为3200MHz、Alias 信号为1300MHz、Image = 1900。

    由1190MHz 的 NCO 值移位、别名信号为2490MHz、图像下降至 3090MHz。

    抽取 4后 、最终 频谱别名信号将保持-110、 图像将 保持90MHz。

    因此、这就是您看到-110MHz 信号的原因。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的及时支持。

    但是、FFT 标记"1"仍然未设置为最大频谱(它处于正频率)、最大频谱出现在负频率、并标有"1"标记。 情况与我之前的 PDF 相同。
    应为 HSDC 附加器件参数设置什么值? 我应该为 ADC 输入频率输入1.3G、为 NCO 输入1.2G 吗?

    我有点困惑。 它被写入 SALU706A (TSW40RF8xEVM)来为 NCO 值设置一个负值。 哪一项是正确的、正的或负的?
    Fout = Fin + Fnoc 的公式也让人感到奇怪。 NCO 的输出是低通抽取滤波器的输入、因此我认为它不会进行上变频。

    此外、我还不了解2490MHz 的别名如何转换为-110MHz。 (我也无法理解3090MHz 的图像频率如何转换为+90MHz。)

    我不理解您的答案中图像频率的含义。 由于实验使用滤波器、因此不会输入图像频率。 如果没有图像输入、是否可以忽略此组件?

    谢谢、

    Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keiichi、

    TSW40RF8x EVM 具有与 ADC12DJ3200不同的 NCO 架构。 使用 ADC12DJ3200EVM 时、需要输入正值 NCO 值。 公式 Fout = Fin + Fnoc 基于 ADC12DJ3200中 NCO 类型的使用方式。 您将必须了解在 NCO 对模拟信号进行移位采样后是进行升频转换还是降频转换 、然后它将经过抽取滤波器、所有信号都将进入 ADC 的奈奎斯特带宽。  

    它将取决于 NCO 设置采样频率和输入信号频率。 例如、如果您使用20MHz 作为输入频率并将 NCO 设置为0MHz、则混叠信号和图像都将出现在抽取频带中、您将看到两个信号、一个为20MHz、另一个为-20MHz。

    此致、

    Neeraj