This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:CAN't 捕捉数据

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM, TSW14J57EVM, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941443/adc12qj1600evm-can-t-capture-data

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMADC12QJ1600

您好!

我正在尝试使 ADC12QJ1600EVM - TSW14J57正常工作!  

LMK CLK ADC12QJ1600EVM 板馈电频率为1.6GHz - 6dBm

我想捕获时域跟踪、但收到以下错误消息(请参阅下图)!

提前感谢您的帮助

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到问题。  HSDC Pro 软件中的弹出窗口不是错误消息;它是一条信息消息。  QJ3200器件中的设置看起来像已正确设置、以匹配 FPGA 参考时钟和串行器/解串器速率。  我认为你们仍然很好。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您的回复!

    很高兴听到我的设置可能很好、消息内容丰富! 但是、我看不到采样数据!!! 对我来说、仍然存在问题!

    BR、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉:

    明白。  单击"OK"并尝试捕获后会发生什么情况?  您是否收到与时序或串行器/解串器错误相关的其他错误消息?  以下是需要检查的几个事项:

    • 确保采集卡('J57)电源具有足够的电流限制设置、以便不会出现掉电情况
    • 确保 HSDC Pro 中的 ini 文件与 GUI 中的 Jmode 设置相匹配

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    感谢您的反馈!

    我已更改电源、现在已有12V/6A、但仍无法捕获数据! 点击"CAPTURE"时、错误消息为"ADC WRITE register configuration has failed"、尽管这是之前在 GUI 中通过点击"Program Clocks and ADC"成功完成的!

    在 GUI 中、JMODE0被选为"采样和校准模式"。 在 HSDC Pro GUI 中、选择 ADC12QJxx00_JMODE0。 这是否正常?

    BR、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  您的 ini 和 GUI 似乎匹配、因此没有问题。  HSDC Pro 错误指示 FW 加载问题。  如果出现电源干扰或 ini 文件不一致、则可能会发生这种情况。

    我通常首先想到的是电源。  12V/6A 应该足够了。  确保电流限制(不仅仅是电源容量)足够高。  您还可以将12V 电压榨汁至12.5V 电压、以解决电缆中的电压损耗问题。

    对'J57进行下电上电。  然后转至 Instrument Options (仪器选项)菜单、选择 Disconnect from board (断开与电路板的连接)、然后重新连接到电路板。  它应该会找到您的器件、以便您可以连接到它。  然后您可以加载 ini 文件。  加载后、将加载 FW、最终您将在接口类型=后在右下角看到 FW 名称。  如果这种情况顺利发生、则'J57正在运行、且已正确加载 FW。  'J57上应该有几个 LED 亮起。

    接下来、通过 GUI 完成设置 ADC 器件的过程。  完成后、点击"CAPTUR"。  监视此操作前后的电流、以查看是否有任何线索。  同时监控 LED 状态、以查看是否有任何显著变化。  导致误差的电源干扰通常会降低电流并使 LED 脱离。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了电源电流限值是否设置为5A、并将电压调节为12.4V!

    我执行了'J57的下电上电并断开+重新连接。 找到器件 TSW14J57revE。 我选择了 ADC12QJxx000_JMODE0来更新 ADC 的固件。 然后、我将 ADC 输出数据速率设置为1.6G。 最后、在 GUI 上、我对时钟和 ADC 进行编程并检查温度是否正确读取。 一切看起来都很好。 但是、当我按下"CAPTURE"按钮时、我会立即收到消息"Configure ADC WRITE_REGISTER_FAILED Write register operation failed"。

    还有其他我可以测试的东西吗?

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW14J57-EVM-rework-instructions.docxNicolas、

    查看您发送的设置图片后、TSW14J57EVM 可能没有对电路板进行最新的更改。 请参阅随附的文件。 如果是这种情况、这可能是您遇到错误的原因。 如果您的主板尚未修改、您可以自行进行更改或申请更换主板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的回答!

    我更改了返工 docx 文件中提到的电阻、但我没有任何 XFL4020-222MEB 或等效电感。

    请不要关闭 TT、我订购了电感、但我可能在周五之前没有。 因此、下周周三之前、不要指望我会给出答案。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    好的。 如果这些更改无法解决问题、我认为您应该申请更换电路板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我更改了所有组件、但仍然无法捕获数据!

    我将申请更换电路板!

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    我批准此更换请求。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了全新的采集板 TSW14J57和全新的 ADC12QJ1600 EVM。

    我仍然收到完全相同的错误消息(配置 ADC WRITE_REGISTER_FAILED -写入寄存器操作失败)

    是否有我完全缺失的东西?  

    此致、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N:

    您能告诉我您使用的时钟信号的振幅吗? 我确实注意到 ADC 温度传感器没有报告大约60°C 的高温。这意味着有些人会考虑未正确编程或未应用时钟信号。  

    您是否还可以通过单击下图所示的更新状态按钮来检查 JESD 状态。 这将告诉我们时钟信号是否已编程并到达 ADC。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

     

    1.6GHz 时钟具有6dBm! (12dBm 不会改变任何内容)

    单击"更新 JESD 状态"后、我将获得与您相同的效果(请参阅下图)!

     

    BR、

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奇怪的是、我认为这条线程的一部分已经消失了、我找不到最后两个对话!

    总而言之、我从 TI 获得了一款全新的 EVM 和一款全新的 TSW14J57、但我仍然有完全相同的问题、无法获取任何信号!

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    让我们脱机讨论电子邮件。

    此致、

    Neeraj