This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:保持 JESD204B 通道同步的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/951953/ads52j90-issue-with-keeping-jesd204b-lanes-in-synchronization

器件型号:ADS52J90

大家好、团队、

我们正在尝试使用 Altera Arria10启动并运行 ADS52J90。 我们看到 CGS 字符、但它会变得厌烦。 有时 ILA 会跟随 、链接会短暂出现。 有时 ILA 在同步释放之前启动、有时 CGS 或 ILA 阶段会再次随机启动。 我们已经将 CLK 频率减半至 ADC 20MHz。 从而在我们使用的两个通道上产生3.2GB 的流。

我们已检查并仔细检查了我们的设置。 我已经检查了信号质量、这对所有涉及的信号都很好。 但我最不安的是,国际法协会的阶段似乎是在开始时,不等待同步释放。

有人提出了朝哪个方向看的建议?

此致、

米歇尔·沃特斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    感谢您使用 TI ADS52J90! 看起来异常 TRIG 是从 SYNC 或 SYSREF 引脚通过噪声或躯体发生的。 您是否遵循了数据表 Rev.C 8.3.10指南?  

    8.3.10在 FPGA 和 ADC 之间连接 SYNC~和 SYSREF

    此外、您能否仔细检查 JESD_RESET1/2/3 设置。  JESD_RESET3只能使同步 SYSREF 活动一个事件、以避免意外的 TRIG 事件。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小春

    我们没有使用数据表指南、而是[常见问题解答] ADS52J90中的指南:如何终止 ADS52J90中的 SYNC_SERDES、SYSREF_SERDES 信号? 作者:Praveen Aroul 此常见问题解答的日期比数据表晚。 我已使用带差分和单端探针的 LeCroy SDA6000检查了尽可能靠近 ADC 的 SYNC 信号。 信号在没有杂散事件的情况下是完美的。 JESD 接口的 CH1和 CH5的眼图也很清晰、符合 JESD204B 规范。

    但正如我先前所写的、我不理解为什么我们在信号抽头中看到 ILA 阶段开始、而同步仍然是低电平。 请详细说明这种现象。

    或者、您是否知道我们应该在 Intel Arria 10 FPGA 中使用的设置或设置中存在任何问题?

    谢谢、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    我检查了一些。 我认为它可能位于 FPGA 端代码中。 我与我们的团队进行了核对、他们建议最好查看我们 TSW14J56 EVM 中的 FPGA 示例代码。 这 也是 Arria 10 AFPGA。  

    请注意、要同步 ADC、我认为需要对齐以下几个方面:  

    需要使用子类1或2来实现确定性延迟。  

    需要提供 TX_TRIG 信号、以在单个 ADC 或不同 ADC 中对齐不同的数字电路。  

    3.查看附加的 EVM 寄存器设置,请参阅。  

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../1665.ADS52J90_5F00_16ch_5F00_SINE_5F00_4L_5F00_12x_5F00_12b_5F00_GBLCLKDIV1_5F00_FSDIV3_5F00_SYSREFDIV24_5F00_20x.cfg

    TSW14J56源代码位于  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晓 辰(Sean)、徐您好、

    我的同事已经了解了 FPGA 设计、但后来又收到一条消息、即它是一种 Arria 5设计。 我们是否应该能够将此示例代码也用于 Arria 10、或者您是否有另一个示例?

    Arria 5不受我们用于 Arria 10的 Quartus 版本支持。

    最好的农家

    米歇尔·沃特斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔  

    我看到 TSW14J57实际上是 Arria 10。 您可以在此处尝试下载固件:  

    谢谢!