This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关交流导联脱落功能和 VREF 电压的问题

Guru**** 2582825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952459/ads1299-questions-about-ac-lead-off-function-and-vref-voltage

器件型号:ADS1299

大家好、

这是我第三次发布有关 ADS1299器件的信息、我有很多问题、因为这是第一次使用 ADS1299进行开发。

最后一个帖子如下所示;

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/941052

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/950963/3516150#3516150

首先、我们在 ADS1299 EVM 上测试了直流导联脱落功能。 结果成功。 我们看到了程序中指示的寄存器和状态的变化。

现在、我们将测试交流导联脱落功能。 首先、我们需要知道原理图是否正确。

我们参考了以下网站;

https://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html

因此、我们在 AINxX 引脚的末端添加了50kOhm 电阻器、作为上述接线柱中的"皮肤电极"。

     

1.我们想知道这个设计是否正确、如果我们错了、"电极到皮肤"电阻器的确切位置是什么?

----------

第二个问题是有关 Vref 的问题。

在 ADS1299数据表中、Vref 恰好为4.5V、没有最小值或最大值。

我们的 PCB 非常小、因此我们希望使用 Vref 作为 AVDD (+2.5V)和 AVSS (-2.5V)的总和。

2.如果 Vref 有一个范围、我想知道最小值和最大值

此外、如果该值与4.5V 不完全匹配、副作用会是什么?

4、如果 Vref 应该恰好为4.5V、是否可以使用生成的2.5V 或-2.5V 来生成2.0V 或-2.0V? (使用 LDO 或由电阻器组成的分压器)

或者、我们应该使用由原始电压源生成的单独2.0V LDO 吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们将进行回顾并返回给您。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    首先、我们想了解2个问题。

    2. V_REF 是否有范围? 还是固定电压仅为4.5V? 如果它有范围、请告诉我最小值和最大值。

    3、如果 V_REF 应为4.5V、我们必须单独输出2.0V 电压。

    可以从生成的2.5V 电压生成2.0V 电压、还是应该从原始电压源生成2.0V 电压?

    我们只需简单地修复电源块原理图、请告诉我上面的两个问题。 谢谢。

    此致、

    Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我将关闭该线程。 我们将离线通信。 谢谢。

    谢谢。

    -TC