This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:当 FSR=6.144V、Ta=25℃时、如何获得增益误差值?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952537/ads1118-how-to-get-value-of-gain-error-when-fsr-6-144v-ta-25

器件型号:ADS1118

你(们)好

我在前面作为以下链接发布了一个有关增益误差、失调电压误差的问题。

它已锁定、因此我在这里打开一个新的线程。  

尽管 Joseph 告诉我增益误差不会因 FSR 的变化而有很大变化、

客户希望具体了解在进行实际机器评估时、它偏离标准的程度。

从数据表中可以看出、当 FSR 为±2.048V 且 Ta = 25°C 时、它具有以下特性值

・μ A 典型值:0.01%、最大值:0.15%

以下情况下的增益误差如何?  谢谢。

【条件】
・̊ C℃温度:25 ̊ C
・电源电压:5.25V
・FSR:6.144V
・μ V DR:250SPS
μ・ 输入模式:单端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    我再次阅读 Joseph 的帖子、就客户应该在数据表中查找的具体图表而言、这是非常全面的、以便了解增益误差如何随电源和 FSR 变化而变化

    但最终结果是、我们不会为所有可能的设置排列提供直流特性数据、这就是我们将图包含在数据表中的原因。 客户可以推断增益误差可能是多少、但我们无法提供超出数据表中已有值的任何明确保证。 我希望这是清楚的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    感谢您的回复。

    从图18中可以看出、当 VDD 发生变化时、增益误差似乎变化不大、  

    我想从图17中向客户解释一下。

    对于客户的情况、增益误差约为-0.01%。  

    只是为了确保、当数据速率发生变化时、增益误差会发生变化吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    根据特性数据、我不会期望增益误差与 ADS1118中的数据速率具有强烈的相关性。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan  

    感谢您的回复。

    我的客户想知道如何阅读图18。  

    对于 FSR:2.048V、看起来随着电源电压的增加、增益误差接近 0%。
    从该图中可以看出以下两点中的哪两点?
    ・增益误差随电源电压的增加而正向变化。
    ・增益误差在电源电压增加时收敛为0。

    此外、FSR 下的特性:6.144V 是否具有与 FSR 下的特性相同的趋势:2.048V?

    并且能够预测 FSR:6.144V 是否出现在 FSR:256mV 和 FSR:2.048V 之间或 FSR :2.048V 以下?

    谢谢。

    www.tij.co.jp/.../ads1118.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    通过查看 ADS1118中的图18、两幅图都在2V 至5.5V 范围内略微变化。 请注意、FSR =+/-256mV 图不会趋向于0、因为它始于正增益误差。 因此,我认为你的第一个发言是不正确的

    在查看图表数据时、似乎大多数 FSR 都略有上升(正向增益误差)、但没有专门针对+/-6.144V 的数据、因此我无法确认您最后两个问题中的任何一个问题的答案。 我还要重申、此信息按原样提供、不保证、并重申数据表是此器件的唯一保证信息来源。 客户可以根据数据表图表/值对特定条件集进行推断、但他们会自行承担风险。

    布莱恩