This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:无法进行 I2C 通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952572/adc128d818-i2c-communication-not-possible

器件型号:ADC128D818

你(们)好

ADC128D818的 I2C 通信存在问题。

问题是…
数据表 P8:串行总线输入:SCL 和 SDA 的 Vin (逻辑1输入电压)的最大值为5.5V (最大值)。

当在 V += 3.3V 时使用、如果 SCL 的"H"电平电压升高到大约3.5V、它将不会响应 I2C 访问。
当它被抑制到大约3.2V 时、它可稳定运行。

V+=3.3V (100kbps)上拉:1kΩ Ω
SCL =高级:3.5V 通信 NG
SCL =高级:3.2V 通信正常

请告诉我、尽管 SCL 电压低于指定的5.5V、但通信为何在3.5V (H 电平)下为 NG。

通信正常:ACK (低电平)在地址阶段的第9个脉冲上输出。
通信 NG:在地址阶段的第9个脉冲返回 NACK (高电平)。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件可处理高达5.5V 的输入、但当 V+设置为另一个电压时、使用 V+电压的上拉电阻。  

    当数字输入端的信号电平大于 V+电压时、器件可以开始开启 ESD 保护结构。 器件不会损坏、但会影响正常运行。  

    使用 V+作为上拉值、并且不超过 V+

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣辛西亚

    感谢您的评论。

    进行了比较
    [以下规格适用于3 VDC≤V+≤5.5 VDC、外部 VREF = 2.56V、除非另有说明。

    所有限值 TA= TJ = 25°C、除非另有说明(1)的条件。]


    [VIN (1)逻辑1输入电压 TA = TJ = TMIN 至 TMAX 0.7×V+ 5.5v]


    因为它的规定为
    我认为、无论器件电源电压如何、上拉电阻器电压的工作电压都可精细到5.5V。

    我的想法是错误的吗?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain San、

    我同意这种说法似乎有误导性、但我认为其目的是要表明模拟满量程范围可能更大、数字端可能使用较低的逻辑电压。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Cynthia San

    《AD128D818数据表的直流电气特性》
    串行总线输入:SCL 和 SDA 清楚地表明 VIN (最大值)= 5.5V。
    如果您的答案正确、则 VIN (最大值)= V +应为。

    我的想法是错误的吗?
    此致
    自助餐厅