你(们)好
ADC128D818的 I2C 通信存在问题。
问题是…
数据表 P8:串行总线输入:SCL 和 SDA 的 Vin (逻辑1输入电压)的最大值为5.5V (最大值)。
当在 V += 3.3V 时使用、如果 SCL 的"H"电平电压升高到大约3.5V、它将不会响应 I2C 访问。
当它被抑制到大约3.2V 时、它可稳定运行。
V+=3.3V (100kbps)上拉:1kΩ Ω
SCL =高级:3.5V 通信 NG
SCL =高级:3.2V 通信正常
请告诉我、尽管 SCL 电压低于指定的5.5V、但通信为何在3.5V (H 电平)下为 NG。
通信正常:ACK (低电平)在地址阶段的第9个脉冲上输出。
通信 NG:在地址阶段的第9个脉冲返回 NACK (高电平)。
此致
自助餐厅