This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:Adc12dj5200RF 多 ADC 设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK00304, LMX2594, LMK04828, LMK04832, DS90LV032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943790/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-multiple-adc-design

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: LMK00304LMX2594LMK04828LMK04832DS90LV032A

您好!

我正在设计具有4个 adc12dj5200RF 的多通道接收器板。 请告诉我是否有任何相同的参考设计。

此致、

Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha:

     有一个适用于 ADC12DJ5200RF 的 EVM、但没有在一个板上使用四个器件的参考设计。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    请澄清以下问题。

    1.是否必须将 ADC 稳压器与外部时钟同步(请参阅 ADC12DJ5200EVM 原理图的第11/13页?)

     

    请查阅随附的时钟方案,并告知我是否需要作出任何更正。  

    注意:不提供外部射频时钟。 但是、系统中将提供外部射频基准。  

    建议的时钟方案:

    LMK00304接收外部时钟参考和板载参考。 根据选择控制、它选择内部或外部基准并 生成两个输入信号副本。

      答:LMK00304有一个副本、可生成两个输入信号副本。  

    一、第一个输出提供给一个 LMX2594、该 LMX2594输出两个射频时钟。 这两个射频时钟作为采样时钟提供给第一个和第二个 ADC。

    二 同样、第二个输出被提供给第二个 LMX2594以生成两个射频时钟。 这些射频时钟作为采样时钟提供给第三个和第四个 ADC。

       b.第二个副本提供给 LMK04828。 它为4个 ADC 生成 SYSREF 信号、为 FPGA 生成 SYSREF 信号、为 JESD 数据传输生成 MGT 时钟、并为 LMX IC 生成 SYNC 和 SYSREFREQ。

    由 LMK04828生成的 SYNC 信号通过 LMK00304进行缓冲、以便为用于生成 ADC 采样时钟的两个 LMX2594 IC 生成两个 SYNC 信号副本。

    同样、由 LMK04828生成的 SYSREFREQ 通过 LMK00304进行缓冲、以生成两个副本、并作为 SYSREFREQ 输入提供给两个 LMX2594 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    问题1:您是否计划在电源上安装多个开关稳压器?

    问题2:我将回顾您的时钟图、明天回来。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 实际上、我计划在 ADC 电源部分中查看 ADC12DJ5200EVM 原理图。 此外、还计划为4个 ADC 复制相同的电源部分原理图4次。

    此致、

    Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    这对于电源来说听起来不错。 此外、无需同步这些内容、无论同步如何、您都可以获得相同的性能。

    对于时钟设计、我们认为实施时钟设计可能有更简单的方法、我将为您准备一张图纸、并将在今天晚些时候发送给您。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    请参见附加的时钟设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 ADC12DJ5200RF 器件的4Nos 多通道接收器模块、我计划每个 ADC 使用2条 JESD 通道。 因此、4个 ADC 总共需要8个通道。

    目标 FPGA 总共有20个收发器组、每个组有4个 Tx/Rx 对。

    请澄清以下问题。

    请建议将 JESD 通道连接到可用收发器组的最佳方法。

    a.使用2个收发器组(一个和二个 ADC 通道连接到一个收发器组、第三个和第四个 ADC 通道连接到第二个收发器组)

    b.将每个 ADC JESD 通道连接到不同的收发器组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    请告诉我所选的 FPGA (以及通道速率)。 最简单的方法是对总共8个通道使用两个四通道。 在接收器侧、您可以使用具有8个信道的单个链路作为 Rx IP。 如果使用 SYSREF 对 ADC 进行同步、Rx IP 将补偿通道间偏差并以对齐方式提供所有通道的数据、从而简化下游信号处理。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、

    选择的 FPGA 是 Kintex UltraScale KU040 FFVA1156。 数据速率将为6.25Gbps/通道。(考虑采样频率= 5GSPS、抽取率= 32、通道数= 2、采用64b/66B 编码)

    此致、

    Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    在这些通道速率下、我之前的建议应该有效。 您可以在两个四通道上共享一个参考时钟。

    请注意、如果将 JESD Rx IP 作为多个链路生成、则可能不允许您在四通道中共享通道。 这通常取决于 IP 的架构、每个 IP 都可以保留四路(以及相关的 QPLL)。 在6.25Gbps 速率下、我相信您可以选择 QPLL (4个通道共享)或每个通道(通道)中的单个 CPLL。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    关于建议的时钟方案、Lmk04832最多可支持7个 SysRef 输出。 但该方案总共需要8个 SysRef 输出。 请帮帮我。

    此致、

    Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    我相信我们已经根据您的要求提供了时钟方案。

    发生了什么变化?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟要求没有变化。 但是、根据我的理解、RIN1、RIN2、RIN3、RIN4应连接到 LMK04832的 SYSREF 输出。 LMK04832最多支持7个 SYSREF 输出、其中4个用于 ADC SysRef 生成 、1个 SysRef 输出用于为 FPGA 生成 SysRef。 那么、只剩下2个 SYSREF 输出。

    请帮帮我。

    此致、

    Pratiksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    感谢您的澄清。

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratiksha、

    [引用 user="Pratiksha Halijwale1"]LMK04832 最多支持7个 SYSREF 输出[/引用]

    与 LMK04828不同、LMK04832上的每个输出都可以路由为 SYSREF 输出、因此实际上 LMK04832支持14个差分 SYSREF 输出。

    此外、LMK04832在奇数输出和 CLKout8/10上支持3.3V LVCMOS 格式、并允许从 CLKout/CLKout*引脚发出极性相同的双路单端信号(数据表表表表25中的完整说明)。 更进一步、LMK04832允许在运行期间以无干扰的方式屏蔽各个 SYSREF 输出、以便一次仅激活某些输出(数据表表表表表中的完整说明为)

    根据我的计算、ADC 需要8个 SYSREF、FPGA 需要1个 SYSREF、以及4个 MGT_ADC 时钟。 这会留下一个空闲的 LMK04832输出、以处理两个 LMX2594的剩余 SYNC/SYSREF_REQ 操作。 但您没有使用 LMX2594生成 SYSREF 请求(图中显示了 RFoutB 进入 ADC)、因此实际上您只需要两个 LVCMOS 同步信号。 剩余的 LMK04832输出可配置为两个单端同步信号、无需 DS90LV032A 或任何其他缓冲器。

    根据您用于 LMX 同步信号的 LMK04832 CLKout、该对中的另一个输出也可能激活并产生 SYSREF 输出。 例如、如果您将 FPGA SYSREF 放在 CLKout2上、将 LMX 同步信号放在 CLKout3上、即使您屏蔽了其他 SYSREF 输出、尝试从 CLKout3生成同步信号也会从 CLKout2引出脉冲。 只要您的 FPGA 或 ADC SYSREF 输入可以在 LMX2594同步发生时暂时禁用或忽略、就不会出现将它们组合在一起的问题。 然后、您可以在 LMX2594中设置 INPIN_IGNORE 以忽略 SYNC 引脚上的噪声、并关闭 SYNC 信号的输出格式缓冲器、以避免在发出 SYSREF 脉冲时意外同步 LMX2594时钟。

    此致、