This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:可选交错校正-增益和偏移

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, LMH5401, LMH32401, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940020/ads5407-selectable-interleaving-correction---gain-and-offset

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件: LMH5401LMH32401LMH6554

我将 ADS5407用于来自光电倍增器等检测器的直流移位信号。 该信号为单极信号、并使用 DAC 进行直流转换。 ADC 的交错校正将信号移至0 DC、并且我将丢失一半的输入范围。 是否有任何选项可仅启用 ADC 内部的增益校正或选择启用哪种类型的校正? 我使用 FPGA 进行数据处理。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果是您要求的、ADC 内没有内部电平转换器。

    为了实现 ADC 的满量程、您施加的信号必须在模拟输入端的转换器外部进行电平转换。

    这通常是通过使用放大器创建电平位移来实现的。

    LMH5401或 LMH32401等器件可能与您尝试实现的目标一致。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob
    我在 ADC 之外有一个电平转换器、它基于 LMH5401、工作正常。 DAC 中的任何变化都可在采集系统中看到。
    在 ADC 中启用校正后、先前进行直流偏移的信号会"移动"到直流0V 电平、DAC 对可见数据没有影响。
    我的 ADC 配置如下所示:

    0x2C  0b1101001011110000
    0x00  0b1000000000000000
    0x01  0b1000001000000010
    0x03  0b0100101100011000
    0x03  0b0000101100011000
    0x1A  0b0100101100011000
    0x1A  0b0000101100011000
    0x3A  0b0000111000011000

    ADC 交错校正是否对输入直流电平"透明"?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我认为、最好您将信号链阵列的原理图转发给我。 我更容易对直流偏移效应进行故障排除。

    可以将这些信息传递给我吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0878.adc_5F00_input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我认为校正是在独立于输入电路的情况下完成的。 在上一篇文章中、有一个输入原理图、在下面、您可以找到来自示波器和我的采集系统的波形、这些波形具有校正和未校正。

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan、

    我将查看这一点、并由涵盖 LMH5401的放大器组进行运行。

    我将告诉您我们对此电路有什么反馈。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan、

    我也会将这些因素考虑在内、并告诉您我们明天会发现什么。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我跟放大器组说过,这里是根据所提供的原理图给出的评论。。。

    连接到反馈网络并输入到4.4V 的 R4和 R9电阻器的含义是什么?

    放大器可能会进入饱和状态。

    施加到信号链的输入信号的共模是多少?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    LMH5401的共模(PIN2)直接连接到 ADS5407引脚 B14、因此电压为1.9V。 R9和 R4将使 LMH5401的输入和输出端的 VCM 彼此接近。 这个想法基于"AN-2177将 LMH6554用作 ADC 驱动器"。  

    输入信号主要是光敏电阻输出(直接来自阳极的信号)、接地电阻为50Ohm。 ADC 和 FPGA "可见"信号。 FPGA 中的 FFT 在 fs/2=250MHz 时显示了较大的噪声峰值。 这可能是由于禁用了交错校正、并在 ADS5407的"交错校正"部分中进行了介绍。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的解释。 我理解其目的、但 ADC 的两个模拟输入引脚是否都使用 DMM 进行测量以验证它们是否确实处于+1.9VCM?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已经检查了输入端的电压为50Ohm。 DAC 输出设置为-1.2V 至1.2V、R9和 R10之间的电压设置为1.76V 至2.07V

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已经检查了输入端50欧姆终端的电压。 DAC 输出设置为 U1缓冲器的输入范围为-1.2V 至1.2V、R9和 R10之间的电压范围为1.76V 至2.07V

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    这很可能是问题所在。 ADC 两个模拟输入引脚上的 VCM 电压都需要1.9V 或非常接近、可能彼此之间存在25-50mV 的差异、但不超过此值。

    如果您测量的是1.76和2.06V、则放大器和 ADC 连接之间存在 VCM 不平衡。

    如果您移除 R3和 R14、这将断开 ADC 与放大器的连接、您应该会看到两个 ADC 输入共模电压都返回到1.9V。 此外、使用0欧姆填充 R21、并移除 R24。

    您能否尝试此实验、看看情况是否如此?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢你。 我一定会去看看。 测得的电压电平通常与我在仿真中获得的电压电平相对应。 2.06V 与输入端1.2V 直流电平漂移的情况相匹配。 此布局可能不适合我的应用? 它想要实现的是具有可编程直流电平位移的数字示波器电路。 输入信号始终为单极、模拟输入电路用于确保信号的正确输入电压电平转换为 ADC 输入电压范围。  

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的确认。 仿真应显示输出为相同的直流电压且相等且相位差。 我在 ADC_INP 和_INN 曲线上看不到这一点。

    在您的电路上、我会使用 DMM 来检查这一点并测量如上所示的 VCM/DC 电压。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已经检查了仿真模型(attachmente2e.ti.com/.../adc_5F00_in.tsc 中的 TINA 文件)和 DMM 结果。 所有测量都是在 DAC 电平设置为0V 的情况下执行的、我已经使用 DMM 检查了 R16上的电压是否为0V。 执行了两次测量:输入端为50 Ω、波形发生器设置为直流1V 和50 Ω 输出。 使用 DMM 测量50欧姆电阻的测量值为 VIN 480mV INP 和 INN 1.910V VOUTP 和 VOUTN 1.980V。  对于1V 直流和50Ohm、使用 DMM 进行的测量为:VIN 964mV INP 和 INN 2.038V VOUTP 1.746V VOUTN 2.213V 这些测量值或多或少与仿真结果相等。

       此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能否也向我转发 ADC 部分的原理图?

    我也想看一下。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    e2e.ti.com/.../8078.adc.pdf 此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我正在离线处理此问题、并将向您发送一封电子邮件进行讨论。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    可能我误解了数据表。 偏移校正块从两个交错式 ADC (如交流耦合)中完全移除直流偏移、还是移除交错式 ADC 之间直流偏移的差异? 数据表中没有直接解释。
    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    它可以消除两个 ADC 中的偏移、而不是两者之间的差异。

    此致、

    Rob