This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:改善本底噪声 ADS42JB69

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS42JB69EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943674/ads42jb69-improve-noise-floor-ads42jb69

器件型号:ADS42JB69

 我想剪切音调位置 X:0、Y:38、19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuyendn、

    您能提供更多信息吗? 我不知道你要求什么。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的回答。

    图片中的信号是指没有信号形式发生器时的数据。 我只是在 ADS42jb69中接收噪声。 然后我执行频谱分析->这是图片。

    进行频谱分析时、振幅为~38dBm。 请为我解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、问题与直流偏移相关。 您能给我一些抑制直流或自动校准的方法吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3377.App-Note.pdfTuyendn、

    此器件没有可用的校准。 请参阅随附的应用手册。 这可能有助于您尝试使用 此器件执行的操作。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅文件攻击。 H 列中的数据是原始数据 ADS 42JB69。 请分析 mee2e.ti.com/.../waveform.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的文件在 A 列中只有文本

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过 Excel 读取 csv 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到链接 www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuyendn、

    您确切希望我们分析什么?  您提供的是哪种类型的输入? 您看到的确切问题是什么? 这是定制板吗?

    如果是、您能否发送原理图?

    附件是来自 TI ADS42JB69EVM 且无输入的数据。 0MHz 时没有任何问题的迹象。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../No-input.pptx 看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    请检查文件

    e2e.ti.com/.../_5B00_03_5D00_-_2D00_-FPGA-_2D00_-BANK-223-ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    在我的电路板上、当没有输入时、0MHz 时的音调放大器= 38dBm。 您认为这个问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定。 您能否发送原理图或这是 TI EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    我之前发送了回复中的原理图。

    您能否向我发送有关 ADS42JB69的配置文件? 或 ADS42JB69驱动程序。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuyendn、

    请执行以下操作:

    1.将 CTRL 1和2设置为 GND。

    2.删除 R43、R45、R47、R44、R46和 R48。  

    3.确保 CLK 输入为交流耦合。

    4.在电源和时钟出现后发出硬复位。

    5.建立 JESD204B 链路后,关闭 SYSREF。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF421_5F00_250M.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    请发送给我文件配置采样率200m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF421_5F00_200M.cfgFile。