This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法捕获更低的采样率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949517/adc12dj3200evm-cannot-capture-lower-sampling-rates

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200TSW14J57EVM

我使用的 ADC12DJ3200EVM 具有与 KCU105开发板耦合的内部时钟。 我想使用高速数据转换器专业版 v5.00捕获数据、ADC 输出数据速率的值低于3.2GHz (如1.6GHz)、但每当我尝试降低采样率时、我都会遇到 DDR 超时错误。 现在、我将使用 ADC12DJ3200 GUI 将 ADC 时钟设置为800MHz、对 KCU105重新编程、然后使用 HSDC 专业版工具在选择 JMODE0的情况下捕获1.6GHz 的频率。 当我尝试针对更高采样率的类似设置(例如、HSDC Pro 设置为3.2GHz、ADC12DJ3200 GUI 设置为1.6GHz)时、这似乎可以正常工作。 有什么关于我为什么会遇到 DDR 超时错误的想法?

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    该版本的 FW 是固定线路速率固件、因此仅在6G 下工作。 对于任何其他线路速率、需要针对该特定线路速率重新编译固件。 此设计已通过高达6.4G 的验证。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj。 这是一个好知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、

    我正在寻找 KCU105_TI_DHCP.BIT 文件(包含在 HSDC Pro 中)的源文件、因为它看起来与 ADC12DJ3200EVM 页面上的参考设计不同。 是否提供此功能?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    该位位于以下位置

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\Firmware

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    生成该位流的 Vivado 项目是否可用? 当我下载该参考设计时、它看起来与 HDSC Pro 软件中包含的内容稍有不同。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

     我不确定我们是否可以访问它。 让我检查一下并返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Neeraj -期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请单击以下链接。  

    该参考设计正在软件开发中。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我查看了链接的参考设计(SLVC698.ZIP)、但这似乎无法生成与 HSDC Pro 安装(KCU105_TI_DHCP.bit)中包含的文件相同的位流。 当我从参考设计中生成位流时、我得到一个具有某些芯片范围输出的设计、并且我也不会获得任何串行输出(除了具有 KCU105的内置实用程序、它允许我设置 FMC 电压和类似的东西)。

    我的印象是、该参考设计不会生成 HSDC Pro 软件中包含的位流。 是这样吗? 如果不是、我需要在参考设计中修改哪些内容、以便能够生成与 HSDC Pro 软件包中的位流等效的位流?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    听起来、如果我真的想从此 ADC12DJ3200EVM 采集数据 并测试各种 JMODE、最好使用 TSW14J57EVM。 浏览文档、我可以使用 ADC12DJ3200EVM 支持的任何 JMODE。 是这样吗?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    正确、您可以  使用 TSW14J57EVM 评估所有 JMODE。

    此致、

    Neeraj