Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 TSW14J57EVM
我使用的 ADC12DJ3200EVM 具有与 KCU105开发板耦合的内部时钟。 我想使用高速数据转换器专业版 v5.00捕获数据、ADC 输出数据速率的值低于3.2GHz (如1.6GHz)、但每当我尝试降低采样率时、我都会遇到 DDR 超时错误。 现在、我将使用 ADC12DJ3200 GUI 将 ADC 时钟设置为800MHz、对 KCU105重新编程、然后使用 HSDC 专业版工具在选择 JMODE0的情况下捕获1.6GHz 的频率。 当我尝试针对更高采样率的类似设置(例如、HSDC Pro 设置为3.2GHz、ADC12DJ3200 GUI 设置为1.6GHz)时、这似乎可以正常工作。 有什么关于我为什么会遇到 DDR 超时错误的想法?
谢谢、
Anthony