This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:电源定序

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952565/dac8718-power-supply-sequencing

器件型号:DAC8718

评估板的用户指南建议芯片可能会因不正确的上电顺序而损坏。

我的问题是、我是否需要控制断电排序以避免损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、请遵循以下断电顺序。 我假设 IOVDD 和 DVDD 连接在一起。

    REF --> AVSS 和 AVDD --> IOVDD 和 DVDD  

    如果 IOVDD 和 DVDD 作为独立电源轨、请遵循以下顺序

    REF --> AVSS 和 AVDD --> DVDD --> IOVDD

    同样、对于加电序列、您可以按照相反的顺序进行操作。 确保 REF 最后出现。 建议为数字初始化引脚(LDAC、CLR、RST、CS 和 RSTSEL)提供一个到 IOVDD 的上拉电阻器、以确保在数字电源升高时正确设置这些电平。

    希望这澄清了您的疑问。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    感谢您的快速回复。

    由于电路板上有一个微控制器、因此可以控制上电和断电顺序、但如果电路板断电、确保遵循正确的顺序可能会使该芯片不适用。

    无论如何都谢谢。 保罗·T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电和断电序列可保持器件不必要的闩锁状态。 此外、REF 引脚上还有 ESD 二极管连接到电源电压、如果 REF 先于电源到达、则 ESD 二极管会导通、从而导致 REF 电路产生巨大的功耗。 这是一个示例。

    因此、请遵循数据表中器件的加电顺序。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    我现在了解 Vref 输入要求。 我假设 ESD 二极管进入 DVDD 和 GND。

    IOVdd 和 DVdd 之间的关系有点令人困惑。

    绝对最大值部分中的绝对最大值。 它说 IOVdd 必须小于(DVdd +0.3V)、但在"上电复位排序"中、它说 IOVdd 应 DVdd 之前或同时应用。

    IOVdd 电源引脚上是否有 ESD 二极管或问题更复杂。

    在  "上电复位定序"中、它说应在数字电源之后应用 AVdd、我可以理解这一点、以便 DAC 正常运行。 如果在移除数字电源时 AVdd 和 AVss 电源仍然存在、IC 是否会受到永久损坏? 我正在尝试对电源进行安排、以便不会发生这种情况、但电源轨的"保持"时间由其他负载决定。

    此致

    保罗·T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在任何定序模式下、IC 都不会永久损坏、您可能会遇到闩锁情况、并且会持续更长时间、因此器件可能会出现可靠性问题。 就 IOVDD 和 DVDD 而言、IOVDD 可以与 DVDD 相同、这就是绝对最大值出现的原因( 假设 IOVDD 和 DVDD 处于相同电位)

    如果两者都不同、我建议先为 IOVDD 加电、然后再为 DVDD 加电。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AK