我们希望同时捕获三相电机线路电源电压和电流的谐波。 从分析的角度来看、最好有更多的谐波至少达到50或更多。 您能否为我们的6通道同步 ADC 应用推荐合适的器件?
在我们寻找具有模拟前端的 ADS8568器 件时、电机电源的典型应用可在60Hz 的功率下测量多达20个谐波。 我们是否可以使用它测量更多的谐波?
使用 ADC 采集谐波时使用的关键作用和因素是什么?我们如何计算它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望同时捕获三相电机线路电源电压和电流的谐波。 从分析的角度来看、最好有更多的谐波至少达到50或更多。 您能否为我们的6通道同步 ADC 应用推荐合适的器件?
在我们寻找具有模拟前端的 ADS8568器 件时、电机电源的典型应用可在60Hz 的功率下测量多达20个谐波。 我们是否可以使用它测量更多的谐波?
使用 ADC 采集谐波时使用的关键作用和因素是什么?我们如何计算它?
Sushil 您好!
ADS8568是开始评估的好器件。 如果只需要6个通道、则可以使用 CONFIG 寄存器中的 PD_X 位为一对通道断电。 例如、PD_A = 1将关闭 CH_A0和 CH_A1的电源。 与8通道运行相比、这将节省一些功耗。
60 Hz 电源线的50个谐波所需的带宽仅为3.06 kHz。 只要前端驱动电路的设计适当、ADS8568就可以轻松地支持这一点。 可以通过调整 RF 和 Cf 来修改应用部分中的放大器电路以支持这个带宽
此致、
Sushil 您好!
SAR ADC 的-3dB 小信号带宽来自开关电容器输入采样级。 有一个已知的串联电阻(200欧姆)加上开关的导通电阻(130欧姆)、可与采样电容器一起形成一个低通滤波器。 在 ADS8568中、采样电容器随输入范围变化。 /-2*Vref 范围使用一个20pF 电容、此电容形成一个24.1MHz 的低通滤波器截止频率。 /-4*Vref 范围使用10pF 电容、形成48.2MHz 的低通滤波器截止频率。
采样电路的带宽不会定义信号链的总带宽。 这纯粹是模拟信号带宽、理论上可以在输入开关闭合时通过 R-C 无源网络。 信号链的总带宽最终将受到 ADC 的离散采样率的限制。 ADS8568的最大采样率为510kSPS、由于存在奈奎斯特采样定理、因此可将带宽限制为仅205kHz。 该最大带宽仍然足以测量您的60Hz 基频加上前100个谐波。
此致、
Ryan