This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8598H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941578/ads8568

主题中讨论的其他器件:ADS8568ADS8598H

我们希望同时捕获三相电机线路电源电压和电流的谐波。 从分析的角度来看、最好有更多的谐波至少达到50或更多。 您能否为我们的6通道同步 ADC 应用推荐合适的器件?

在我们寻找具有模拟前端的 ADS8568器 件时、电机电源的典型应用可在60Hz 的功率下测量多达20个谐波。 我们是否可以使用它测量更多的谐波?  

使用 ADC 采集谐波时使用的关键作用和因素是什么?我们如何计算它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sushil!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  很抱歉、我们错过了您的帖子-这听起来像是一个有趣的应用!  ADS8568是我们速度最快/带宽最宽的同步采样 ADC 之一。  让我们来看看我们是否有任何工具/计算器来帮助您完成此应用。  想知道、为什么要达到50谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushil 您好!

    ADS8568是开始评估的好器件。 如果只需要6个通道、则可以使用 CONFIG 寄存器中的 PD_X 位为一对通道断电。 例如、PD_A = 1将关闭 CH_A0和 CH_A1的电源。 与8通道运行相比、这将节省一些功耗。

    60 Hz 电源线的50个谐波所需的带宽仅为3.06 kHz。 只要前端驱动电路的设计适当、ADS8568就可以轻松地支持这一点。 可以通过调整 RF 和 Cf 来修改应用部分中的放大器电路以支持这个带宽

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论!

    我们最近购买了 ADS8598H IC 及其评估板进行测试。 我们希望采集60Hz 三相电力线的100个谐波的电气特征并进行电气特征分析、因此所需的带宽为6.06kHz。

     由于 ADS8598H 在-3dB 功耗下具有24kHz 带宽的内部 AFE、因此对于我们的应用而言是否可以? 此外、考虑到每通道100KSPS 的同步采样率、这种情况是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论!

    我们的应用是观察三相电源的电气特征、并根据电源谐波模式进行设备运行状况分析。  

    ADS8568具有带宽极宽的45MHz 外部 AFE、这在我们的情况下可能不是必需的。 请确认 、对于60 Hz 电源线的100个谐波或频率削减、ADC -3dB 带宽的最低要求。  

    现在我们使用的是 ADS8598H 器件、它是否满足我们的应用要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushil 您好!

    SAR ADC 的-3dB 小信号带宽来自开关电容器输入采样级。 有一个已知的串联电阻(200欧姆)加上开关的导通电阻(130欧姆)、可与采样电容器一起形成一个低通滤波器。 在 ADS8568中、采样电容器随输入范围变化。 /-2*Vref 范围使用一个20pF 电容、此电容形成一个24.1MHz 的低通滤波器截止频率。 /-4*Vref 范围使用10pF 电容、形成48.2MHz 的低通滤波器截止频率。

    采样电路的带宽不会定义信号链的总带宽。 这纯粹是模拟信号带宽、理论上可以在输入开关闭合时通过 R-C 无源网络。 信号链的总带宽最终将受到 ADC 的离散采样率的限制。 ADS8568的最大采样率为510kSPS、由于存在奈奎斯特采样定理、因此可将带宽限制为仅205kHz。 该最大带宽仍然足以测量您的60Hz 基频加上前100个谐波。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们同意您的意见。 谢谢!

    此致、

    Sushil