This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
朋友们、您好!
在阅读 DAC80502的数据表时、我遇到了一些疑问。
如何从 DAC 生成负电压?
我是否需要使用应用手册 SLAU525中提到的运算放大器来使用移位器?
由于电路板空间有限、另一个运算放大器看起来更复杂>
如果我需要使用另一个运算放大器、我的 DAC80502 是否支持它?
是否有适用于双极 DAC 的单芯片解决方案?
我在输出端需要的信号是+/-4VPP 正弦波。
如果 VDD 保持在5V、还可以通过2.5V 内部基准生成5V 信号吗?
您好、Shibin、
DAC80502是单极缓冲电压输出 DAC,这意味着您可以 从 DAC 生成0至2*Vref (最大值)。
如果您需要生成-ve 电压、则可能需要在输出级添加额外的运算放大器、如您提到的图所示。
由于稳定时间要求、大多数用于这些波形生成应用的 DAC 往往是 MDAC。
我们确实有可以生成双极信号的 DAC。 您能告诉我您计划生成的波形类型、频率吗?
同时、我们来看看 DAC81001、它是一款16位 R2R DAC
或者看看 DAC8811的 MDAC 系列。
https://www.ti.com/product/DAC8811
此致、
AK
正弦波+/-4VPP、10kHz
您好!
正在等待您的回复。
您好、Shibin、
对于此应用、我建议使用 DAC11001/DAC8811。
之间是否有任何其他要求、如失真、噪声等。对于该正弦波输出、您有没有? 您要在什么应用中生成此10kHz 正弦波? 是否存在封装限制?
基于上述因素、我们可以缩小您应用的最佳选择范围。
此致、
AK
您好、Shibin、
理论上、它可以按照您描述的方式生成正弦波。 小代码步长的稳定时间将小于5uS、但由于这个有限代码步长和稳定时间、你将在正弦波中得到失真。
您始终可以 在 DAC 输出端使用低通滤波器来平滑这些转换。 尽管如此、根据失真数字的要求、可以使用这种方法。
如果您想了解有关 DAC 更新速率和稳定时间的更多信息、请观看下面的视频。
https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate
此致、
AK