主题中讨论的其他器件: DAC81001、 DAC8811
朋友们、您好!
在阅读 DAC80502的数据表时、我遇到了一些疑问。
如何从 DAC 生成负电压?
我是否需要使用应用手册 SLAU525中提到的运算放大器来使用移位器?
由于电路板空间有限、另一个运算放大器看起来更复杂>
如果我需要使用另一个运算放大器、我的 DAC80502 是否支持它?
是否有适用于双极 DAC 的单芯片解决方案?
我在输出端需要的信号是+/-4VPP 正弦波。
如果 VDD 保持在5V、还可以通过2.5V 内部基准生成5V 信号吗?