This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC3XJ8X GUI 未使用 DAC38J84EVM 正确编程。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC38J84EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943642/dac38j84evm-the-dac3xj8x-gui-was-not-programmed-correctly-with-dac38j84evm

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84LMK04828

我购买了 DAC38J84EVM 并将其连接到 VC707。首先、我将配置好的 JESD204下载到 VC707。根据手册中的要求、我使用 DAC3XJ8X GUI 对 DAC38J84和 LMK04828进行了编程。之后、我在低级视图中读取了所有寄存器、 我发现它们都是0xFF 或0xFFFF。此外、在 VC707中、我发现 DAC38J84没有生成相应的时钟信号和参考信号。因此、DAC38J84EVM 和 VC707没有成功连接。

我不知道为什么 DAC38J84EVM 未成功配置、因此我来这里寻求您的帮助。下面是配置过程的一些截屏、供您参考:

VC707和 DAC38J84EVM 的连接图

DAC3XJ8X GUI 初始化参数

对 LMK 和 DAC 进行编程并读取所有寄存器后、它们将变为 FF 和 FFFF。

注意:我无法更改 GUI 中的所有复选框和可修改项目。 在我更改这些参数后、所有参数都将变为最大值。例如、我将 LMF 更改为442、它们变成了如下所示的值:

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否断开 VC707并重试读 DAC38j84的寄存器? 这是为了避免 VC707上可能出现的总线争用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已断开所有其他连接、仅将 DAC 连接到计算机、但这些问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以访问 Altera byteblaster? 如果是、我们可以通过 CPLD 文件发送、以便您可以对 CPLD 进行编程。 可能未对 CPLD 进行编程。

    否则、我们需要为您更换产品。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以访问 Altera byteblaster、在哪里可以获取 CPLD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0066.CPLD-files.zipUser、

    附加了 CPLD 文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    我将尝试一下、如果有任何问题、我将在问题下向他们提问。

    此致、

    用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我不知道要按照哪些步骤下载发送到 DAC38J84的文件。 我直接使用 Quartus 将 POF 文件编程到 EVM 中、但失败了。  我是否需要更改 EVM 上的一些跳线以将其配置为 JTAG 模式?  要将 POF 文件下载到 EVM 中、应遵循哪些步骤?

    你的答案是非常需要的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我不知道要按照哪些步骤下载发送到 DAC38J84的文件。 我直接使用 Quartus 将 POF 文件编程到 EVM 中、但失败了。 我是否需要更改 EVM 上的一些跳线以将其配置为 JTAG 模式? 要将 POF 文件下载到 EVM 中、应遵循哪些步骤?

    你的答案是非常需要的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6366.DAC3xJ8x-Program-CPLD.pptUser、

    请尝试所附文档中的说明。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了您提供的方法、但很抱歉我没有成功。  那么、这里是我的实现方式、希望您可以看到问题。  如果没有问题、最好的办法可能是更换。

    首先、我使用 Quartus18打开 DAC38J84EVM_CPLD .Qar 文件。打开后、显示界面如下:

    然后、我选择"确定"按钮以打开"恢复存档项目"。

    我只需选择"OK"即可转到下一步。

    我执行了以下操作来打开编程器。

    打开编程器后、我连接 EVM。

    最后、根据 PPT 中提供的内容、我选择了相应的选项、然后通过"Start (开始)"按钮进行下载。  遗憾的是、它未成功下载。

    这就是我将程序下载到 EVM 的详细方式。  我不知道我是否在上述步骤中犯了任何潜在的错误。  如果有任何错误,我希望你能详细指出我的错误。  感谢你的帮助。

    再次感谢你。

    -用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新使用了 Quartus13软件并安装了 MAX V 器件库、但仍无法将 POF 文件下载到 EVM、并且软件报告了以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    确保 JP6引脚2上的电压为3.3V、JP5引脚2上的电压为1.8V。 两个跳线应在引脚1-2之间连接一个分流器。 如果这些耗材仍然存在、并且仍有问题、我建议您申请更换电路板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已经尝试过您以前推荐的所有方法、但我仍然没有解决最后的问题。 我仍然选择售后流程并更换更换电路板。

    再次感谢您的团队提供的帮助。 这是一个伟大的荣誉。

    -用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将更换申请提交给客户服务中心、但他们需要我获得工程师的退货批准。  

    不知道我应该如何获得批准?

    -用户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    将此回复发送给他们。

    "TI 批准更换此 EVM "。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html