主题中讨论的其他器件:DAC38J84、 LMK04828
我购买了 DAC38J84EVM 并将其连接到 VC707。首先、我将配置好的 JESD204下载到 VC707。根据手册中的要求、我使用 DAC3XJ8X GUI 对 DAC38J84和 LMK04828进行了编程。之后、我在低级视图中读取了所有寄存器、 我发现它们都是0xFF 或0xFFFF。此外、在 VC707中、我发现 DAC38J84没有生成相应的时钟信号和参考信号。因此、DAC38J84EVM 和 VC707没有成功连接。
我不知道为什么 DAC38J84EVM 未成功配置、因此我来这里寻求您的帮助。下面是配置过程的一些截屏、供您参考:
VC707和 DAC38J84EVM 的连接图
DAC3XJ8X GUI 初始化参数
对 LMK 和 DAC 进行编程并读取所有寄存器后、它们将变为 FF 和 FFFF。
注意:我无法更改 GUI 中的所有复选框和可修改项目。 在我更改这些参数后、所有参数都将变为最大值。例如、我将 LMF 更改为442、它们变成了如下所示的值:
感谢你的帮助。