This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10-Q1:应用电路

Guru**** 2545020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/944310/tpl0401a-10-q1-application-circuit

器件型号:TPL0401A-10-Q1

您好、先生、

应用电路用于 OPAMP 增益调节。 请 帮助检查 TPL0401的应用电路是否合适。

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路配置正常。 考虑上述原理图中未提及的正弦波信号振幅的一个关键因素。

    请注意 H 和 W 端子处的电压。 它不能超过 VDD + 0.3V、其中 VDD 是您的电位计电源

    查看运算放大器的电源电压、我假设您的振幅将大于+/-3.6V、 在这种情况下、此电路将不起作用。  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢。

    以下是共源共栅1和2的应用电路和输入波形。 请帮助您查看。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    在第一种方案中、您的电路是反相放大器、W 端子将处于虚拟接地。 H 端子看到输入的满摆幅约为+/-1.65V。 如果您看到 TPL 的数据表规格、则 H 端子不能低于300mV。 因此、您违反了该条件。 因此、该方案不起作用。

    进入第二种情况(同相放大器),W 端子将看到输入的全摆幅,因此它违反了最小电压。 因此,这两种方案都不起作用。 如果您想要控制增益、我建议在输入端添加直流偏移并进行增益控制。

    请参阅下面的数据表代码段。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    明白了。 非常感谢。

    此致、

    Roger