请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC2543 在"图9. 使用 CS 且 MSB 在前的情况下进行12时钟传输的时序"在 TLC2543数据表中、 有两个术语"访问周期 B"和"采样周期 B"。 大写字母“B”是什么意思?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
欢迎来到我们的 e2e 论坛! TLC2543在设置和采集当前样本的同时提供来自前一个样本的转换结果。 图9试图向您展示的是、样本"A"的转换结果在数据输出线上被移出、而样本"B"正在通过数据输入线进行设置。 首先对多路复用器进行寻址(访问周期 B)、然后器件进入采样模式(采样周期 B)、同时采样 A 的转换结果继续移出数据缓冲区。
您也可以在该图中看到下一个周期的开始-请注意、数据输出显示"B11"、数据输入显示"C7"。 它只是转换周期的重复+1。