This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:TLC2543

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950372/tlc2543-tlc2543

器件型号:TLC2543

在"图9. 使用 CS 且 MSB 在前的情况下进行12时钟传输的时序"在 TLC2543数据表中、 有两个术语"访问周期 B"和"采样周期 B"。 大写字母“B”是什么意思?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  TLC2543在设置和采集当前样本的同时提供来自前一个样本的转换结果。  图9试图向您展示的是、样本"A"的转换结果在数据输出线上被移出、而样本"B"正在通过数据输入线进行设置。  首先对多路复用器进行寻址(访问周期 B)、然后器件进入采样模式(采样周期 B)、同时采样 A 的转换结果继续移出数据缓冲区。

    您也可以在该图中看到下一个周期的开始-请注意、数据输出显示"B11"、数据输入显示"C7"。  它只是转换周期的重复+1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    非常感谢!
    你的回答是完全正确的、我完全理解你的解释。
     
    此致、
    Kai