This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:ADS42JB69EVM 尾脉冲数字化

Guru**** 2510325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943865/ads42jb69evm-ads42jb69evm-tail-pulse-digitization

器件型号:ADS42JB69EVM

Howdy、

我最近在 我们的实验组中继承了 ADS42JB69EVM 板、在尝试将来自仿真器的传入信息数字化时遇到了一个问题。  仿真器是 Caen DT5810D、它通过 BNC 电缆和 EVM 板上 SMA 连接器提供信息。  最终、目标是将来自连接到辐射检测器的前置放大器的尾脉冲数字化、然后将其通过 TSWTSW14J10传递到 KC705。

每当我尝试将尾脉冲数字化时、生成的信号都会表现出双极特性(见下文)。  我已经尝试在具有输入信号的 T 结上插入一个50欧姆 BNC 端接器、并在出现阻抗问题时插入 BNC 到 SMA 适配器、但这只是减少了信号的幅度、而不改变形状。  还应在下面找到配置文件。

我在下面提供了源脉冲示例以及通过 HSDC Pro 看到的数字化;如果您能提供有关可能发生的问题的任何指导、我们将不胜感激。

TAU_RISE = 200ns、TAU_DECAY = 20us 时的尾脉冲数字化:

以上来源:

宽度= 20us 的矩形脉冲数字化

以上来源:

配置文件

LMK04828
0x00 0x10
0x02 0x00
0x100 0x0C
0x101 0x103
0x00
0x104 0x20
0x105
0x00 0x106 0x70
0x107 0x11
0x108 0x6C
0x109 0x55
0x10B 0x00
0x10C 0x20
0x10D 0x00
0x10E 0x71
0x10F 0x66
0x110 0x110 0x110 0x113
0x118



0x00 0x114 0x114 0x00 0x114 0x118 0x00 0x00 0x114 0x115 0x00 0x115 0x00 0x114 0x114 0x00 0x118 0x00 0x115 0x00 0x115 0x00 0x114 0x115
0x00 0x115 0x00 0x118 0x00

0x55
0x11B 0x00
0x11C 0x20
0x11D 0x00
0x11E 0x78
0x11F 0x61
0x120 0x0C
0x121 0x55 0x123
0x00
0x124 0x00 0x125 0x00

0x126 0x71
0x127 0x01
0x128 0x00
0x129 0x00
0x12B 0x00
0x12C 0x00 0x12D
0x134 0x00
0x12E 0x130x00 0x130x00
0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x00 0x130x





0x08
0x137 0x00
0x138 0x24
0x139 0x03
0x13A 0x01
0x13B 0xE0
0x13C 0x00
0x13D 0x08
0x13E 0x00
0x13F 0x00 0x140
0x141
0x00 0x142
0x00
0x143 0x31
0x144 0xFF
0x145 0x00
0x146 0x147 0x147 0x1A

0x148 0x10
0x149 0x14C 0x14C 0x1414 0x00 0x1414 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14





0x7f
0x150 0x03
0x151 0x02
0x152 0x00 0x153
0x00 0x154
0x78
0x155 0x00 0x156
0x0A
0x157 0x00
0x158 0x96
0x159 0x00
0x15A 0x64
0x15B 0xD4
0x15C 0x20
0x15D 0x00
0x15E 0x00
0x15F 0x0B
0x160 0x166 0x161
0x164 0x164 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x164



0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x00 0x168 0x00 0x


0x0F
0x169 0x59
0x16A 0x20
0x16B 0x00
0x16C 0x00
0x16D 0x16E
0x13
0x17C 0x15
0x17D 0x0F
ADS42JB69
0x06 0x80
0x07 0x00
0x08 0x18
0x0B 0x00
0x0C 0x00
0x0D 0x90
0x0E 0x90
0x0F 0x00 0x00




0x27 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x27 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x21 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x00



0x2C 0x00
0x2D 0x13
0x30 0x20
0x36 0x00
0x37 0x38
0x00
FPGA
0x04 0x00
0x05 0x00
0x0E 0x00
0x0F 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗:

    有趣。  第一张衰减脉冲的图片是否准确? 我在该图中没有看到任何"双极"异常。

    在第二组具有方波脉冲的图片中、存在差异。  当输入脉冲从高电平转换为低电平时、是否会发生"反转"?

    数字化数据不是输入信号的确切副本。  我不确定预期的输出是什么。  急剧的高到低脉冲转换是否确实会产生一个衰减回"0"的负脉冲?

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仿真器的输入脉冲图上没有进一步缩小的方法、但输入尾脉冲是单极的(脉冲值仅高于基线)、并且数字化输出在基线以下表现出明显的负波瓣。

    至于第二个单极矩形脉冲、是的、当输入变为低电平时、过零会发生。 数字化看起来像是在发生某种差异。  我进行了一些封底数学运算、衰减常量调节该尾部大约为0.6-1微秒、以防为您提供线索。

    理想情况下、ADC 应简单地将尾脉冲和矩形脉冲数字化、而不应出现超出任何高频混叠的失真、不应这样做?  脉冲仿真器和 EVM 输入之间的电缆连接之外没有模拟组件。  在未连接到 EVM 的情况下向示波器运行测试脉冲会在示波器上产生理想结果(输入)、但示波器会产生与与 EVM 并联时 HSDC 图片中所示的相同波形。

    为此、我们已将三个方面集中在一起、但尚未找到导致这种差异的原因。

    Chris

    P.S. 我已经用一致的结果交换了方程模拟侧的每个连接器和电缆、所以问题不在于这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果 这是一个非常短的脉冲、这可能与 ADC 板上的变压器有关。 您能否使用差分 放大器以差分方式提供该输入? 如果是这样、您随后将安装 J11、移除 R47、移除 T1和 T2、并短接相应的焊盘以使输入通过。

    此致、

    Jim