Howdy、
我最近在 我们的实验组中继承了 ADS42JB69EVM 板、在尝试将来自仿真器的传入信息数字化时遇到了一个问题。 仿真器是 Caen DT5810D、它通过 BNC 电缆和 EVM 板上 SMA 连接器提供信息。 最终、目标是将来自连接到辐射检测器的前置放大器的尾脉冲数字化、然后将其通过 TSWTSW14J10传递到 KC705。
每当我尝试将尾脉冲数字化时、生成的信号都会表现出双极特性(见下文)。 我已经尝试在具有输入信号的 T 结上插入一个50欧姆 BNC 端接器、并在出现阻抗问题时插入 BNC 到 SMA 适配器、但这只是减少了信号的幅度、而不改变形状。 还应在下面找到配置文件。
我在下面提供了源脉冲示例以及通过 HSDC Pro 看到的数字化;如果您能提供有关可能发生的问题的任何指导、我们将不胜感激。
TAU_RISE = 200ns、TAU_DECAY = 20us 时的尾脉冲数字化:
配置文件
LMK04828 0x00 0x10 0x02 0x00 0x100 0x0C 0x101 0x103 0x00 0x104 0x20 0x105 0x00 0x106 0x70 0x107 0x11 0x108 0x6C 0x109 0x55 0x10B 0x00 0x10C 0x20 0x10D 0x00 0x10E 0x71 0x10F 0x66 0x110 0x110 0x110 0x113 0x118 0x00 0x114 0x114 0x00 0x114 0x118 0x00 0x00 0x114 0x115 0x00 0x115 0x00 0x114 0x114 0x00 0x118 0x00 0x115 0x00 0x115 0x00 0x114 0x115 0x00 0x115 0x00 0x118 0x00 0x55 0x11B 0x00 0x11C 0x20 0x11D 0x00 0x11E 0x78 0x11F 0x61 0x120 0x0C 0x121 0x55 0x123 0x00 0x124 0x00 0x125 0x00 0x126 0x71 0x127 0x01 0x128 0x00 0x129 0x00 0x12B 0x00 0x12C 0x00 0x12D 0x134 0x00 0x12E 0x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x130x130x00 0x130x00 0x00 0x130x 0x08 0x137 0x00 0x138 0x24 0x139 0x03 0x13A 0x01 0x13B 0xE0 0x13C 0x00 0x13D 0x08 0x13E 0x00 0x13F 0x00 0x140 0x141 0x00 0x142 0x00 0x143 0x31 0x144 0xFF 0x145 0x00 0x146 0x147 0x147 0x1A 0x148 0x10 0x149 0x14C 0x14C 0x1414 0x00 0x1414 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0xC 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x14 0x7f 0x150 0x03 0x151 0x02 0x152 0x00 0x153 0x00 0x154 0x78 0x155 0x00 0x156 0x0A 0x157 0x00 0x158 0x96 0x159 0x00 0x15A 0x64 0x15B 0xD4 0x15C 0x20 0x15D 0x00 0x15E 0x00 0x15F 0x0B 0x160 0x166 0x161 0x164 0x164 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x164 0x00 0x00 0x164 0x00 0x00 0x168 0x00 0x 0x0F 0x169 0x59 0x16A 0x20 0x16B 0x00 0x16C 0x00 0x16D 0x16E 0x13 0x17C 0x15 0x17D 0x0F ADS42JB69 0x06 0x80 0x07 0x00 0x08 0x18 0x0B 0x00 0x0C 0x00 0x0D 0x90 0x0E 0x90 0x0F 0x00 0x00 0x27 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x27 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x21 0x00 0x21 0x27 0x00 0x00 0x21 0x00 0x00 0x2C 0x00 0x2D 0x13 0x30 0x20 0x36 0x00 0x37 0x38 0x00 FPGA 0x04 0x00 0x05 0x00 0x0E 0x00 0x0F 0x00